Burst Mode#
该功能的使用#
一般信息#
You can configure the camera to acquire a series of images whenever it receives a trigger signal. The number of images per series is specified by the AcquisitionBurstFrameCount
parameter. You can find more information about burst image acquisition in the Triggered Image Acquisition topic.
您可以通过设置连拍模式来控制每个系列图像的采集和传输时序。
配置 Burst Mode#
要配置连拍模式和设置连拍图像采集:
- 确保相机空闲,即未在捕获图像。
- 启用帧高速连拍触发:
- Set the
TriggerSelector
parameter toFrameBurstStart
orFrameBurstActive
.
For more information, see the Triggered Image Acquisition topic. - 将
TriggerMode
参数设置为On
。
- Set the
- 设置
BslAcquisitionBurstMode
参数设置为以下值:HighSpeed
:启用 High Speed Burst Mode。
注意:仅当您的相机型号支持时,此模式才可用。另外,必须启用帧帧高速连拍触发(请参阅步骤 2)。标准
:启用标准连拍模式。
- Configure frame burst triggering as described in the Triggered Image Acquisition topic.
可用 Burst Mode#
标准 Burst Mode#
默认模式为标准连拍模式。它使您可以快速连续连拍,但与高速连拍模式相比,提供的帧速率较低。
在此模式下,连拍过程中的采集、读出和传输时序与非连拍相机操作的相同。帧速率可能受到相机传输数据性能的限制。
高速 Burst Mode#
High Speed 连拍模式可以在连拍期间提供更高的帧速率,尤其是在 GigE 相机上。
通常,相机的帧速率不仅受其传感器和内部缓冲区的限制,还受传输数据性能的限制。这包括如接口ace带宽或您的网络设置。
高速连拍模式使您可以解决这些数据传输限制问题并尽可能快地采集高速连拍图像。
为此,在连拍期间,采集图像和填充相机内部缓冲区的优先级高于传输数据。通常,仅在采集了连拍的所有图像之后才传输图像。因此,如果每次连拍采集许多图像,则可能会导致每次连拍之后短暂延迟,进而减少了每秒可以触发的连拍数量。
监控#
以下参数让您可以监控高速连拍模式的性能:
BslResultingAcquisitionFrameRate
:相机在高速连拍过程中(采用当前相机设置)每秒可采集的帧数。BslResultingTransferFrameRate
:相机在高速连拍后或过程中(采用当前相机设置)每秒可传输的帧数。BslResultingFrameBurstRate
:在采用当前相机设置下,您可以每秒触发的最大连拍数。
示例:假设您想要尽可能快地采集三个图像的多个系列。您启用高速连拍模式,将相机配置为连拍图像采集,并将 AcquisitionBurstFrameCount
参数设置为 3。您的相机将报告以下值:
BslResultingAcquisitionFrameRate
:170.0BslResultingTransferFrameRate
:155.0BslResultingFrameBurstRate
:27.03
这意味着在每次连拍期间,相机每秒采集 170 个图像。在相机输出时,相机每秒传输 155 个图像。因此,每次连拍三个图像时,将花 17.65 ms 进行采集 (1000/170 * 3),并花 19.35 ms 进行传输 (1000/155 * 3)。
在 High Speed 连拍模式下,采集和传输不能重叠,因此在每次连拍触发之后,必须等待 37 ms (17.65 + 19.35),然后才能触发下一次连拍。或者,换句话说,您每秒可以触发 27.03 次连拍 (1000/37 = 27.03)。这反映在 BslResultingFrameBurstRate
参数值中。
使用 Acquisition Frame Rate(在 Burst Mode 下)#
您可以使用 Acquisition Frame Rate 功能来限制在连拍图像采集过程中的相机帧速率。如果您想要将帧速率保持为用户定义的速率,则此功能很有用。
例如,假设您想要以 6 ms的间隔采集三个图像,即 166.66 fps。在标准连拍模式下,相机提供 164 fps,速度过慢。在高速连拍模式下,相机提供 168.8 fps,速度过快。
要解决此问题,请启用“高速连拍模式”,将 AcquisitionFrameRate
参数设置为 166.66 且将 AcquisitionFrameRateEnable
参数设置为 true
。
现在,相机以 166.66 fps 操作。
信息
如果将 AcquisitionFrameRate
参数设置为比 BslResultingTransferFrameRate
参数小的值,则与“标准连拍模式”相比,“高速连拍模式”没有优势。
详情#
相机型号 | 可用 Burst Mode |
---|---|
a2A640-240gmSWIR | Standard High Speed |
a2A640-240umSWIR | Standard High Speed |
a2A1280-80gmSWIR | Standard High Speed |
a2A1280-125umSWIR | Standard High Speed |
a2A1920-51gcBAS | Standard High Speed |
a2A1920-51gcPRO | Standard High Speed |
a2A1920-51gmBAS | Standard High Speed |
a2A1920-51gmPRO | Standard High Speed |
a2A1920-160ucBAS | Standard High Speed |
a2A1920-160ucPRO | Standard High Speed |
a2A1920-160umBAS | Standard High Speed |
a2A1920-160umPRO | Standard High Speed |
a2A1920-165g5cBAS | 不支持 Burst Mode 功能 |
a2A1920-165g5mBAS | 不支持 Burst Mode 功能 |
a2A2048-35gmSWIR | Standard High Speed |
a2A2048-110umSWIR | Standard High Speed |
a2A2440-98g5cBAS | 不支持 Burst Mode 功能 |
a2A2440-98g5mBAS | 不支持 Burst Mode 功能 |
a2A2448-23gcBAS | Standard High Speed |
a2A2448-23gcPRO | Standard High Speed |
a2A2448-23gmBAS | Standard High Speed |
a2A2448-23gmPRO | Standard High Speed |
a2A2448-75ucBAS | Standard High Speed |
a2A2448-75ucPRO | Standard High Speed |
a2A2448-75umBAS | Standard High Speed |
a2A2448-75umPRO | Standard High Speed |
a2A2448-105g5cBAS | 不支持 Burst Mode 功能 |
a2A2448-105g5mBAS | 不支持 Burst Mode 功能 |
a2A2448-120cc | Standard High Speed |
a2A2448-120cm | Standard High Speed |
a2A2448-210cc | Standard High Speed |
a2A2448-210cm | Standard High Speed |
a2A2560-20gmSWIR | Standard High Speed |
a2A2560-70umSWIR | Standard High Speed |
a2A2590-22gcBAS | Standard High Speed |
a2A2590-22gcPRO | Standard High Speed |
a2A2590-22gmBAS | Standard High Speed |
a2A2590-22gmPRO | Standard High Speed |
a2A2590-60ucBAS | Standard High Speed |
a2A2590-60ucPRO | Standard High Speed |
a2A2590-60umBAS | Standard High Speed |
a2A2590-60umPRO | Standard High Speed |
a2A2600-20gcBAS | Standard High Speed |
a2A2600-20gcPRO | Standard High Speed |
a2A2600-20gmBAS | Standard High Speed |
a2A2600-20gmPRO | Standard High Speed |
a2A2600-64ucBAS | Standard High Speed |
a2A2600-64ucPRO | Standard High Speed |
a2A2600-64umBAS | Standard High Speed |
a2A2600-64umPRO | Standard High Speed |
a2A2840-14gcBAS | Standard High Speed |
a2A2840-14gcPRO | Standard High Speed |
a2A2840-14gmBAS | Standard High Speed |
a2A2840-14gmPRO | Standard High Speed |
a2A2840-14gmUV | Standard High Speed |
a2A2840-48ucBAS | Standard High Speed |
a2A2840-48ucPRO | Standard High Speed |
a2A2840-48umBAS | Standard High Speed |
a2A2840-48umPRO | Standard High Speed |
a2A2840-48umUV | Standard High Speed |
a2A2840-67g5cBAS | 不支持 Burst Mode 功能 |
a2A2840-67g5mBAS | 不支持 Burst Mode 功能 |
a2A2840-67g5mUV | 不支持 Burst Mode 功能 |
a2A2840-86cc | Standard High Speed |
a2A2840-86cm | Standard High Speed |
a2A3840-13gcBAS | Standard High Speed |
a2A3840-13gcPRO | Standard High Speed |
a2A3840-13gmBAS | Standard High Speed |
a2A3840-13gmPRO | Standard High Speed |
a2A3840-45ucBAS | Standard High Speed |
a2A3840-45ucPRO | Standard High Speed |
a2A3840-45umBAS | Standard High Speed |
a2A3840-45umPRO | Standard High Speed |
a2A4096-9gcBAS | Standard High Speed |
a2A4096-9gcPRO | Standard High Speed |
a2A4096-9gmBAS | Standard High Speed |
a2A4096-9gmPRO | Standard High Speed |
a2A4096-30ucBAS | Standard High Speed |
a2A4096-30ucPRO | Standard High Speed |
a2A4096-30umBAS | Standard High Speed |
a2A4096-30umPRO | Standard High Speed |
a2A4096-44g5cBAS | 不支持 Burst Mode 功能 |
a2A4096-44g5mBAS | 不支持 Burst Mode 功能 |
a2A4096-67cc | Standard High Speed |
a2A4096-67cm | Standard High Speed |
a2A4200-12gcBAS | Standard High Speed |
a2A4200-12gcPRO | Standard High Speed |
a2A4200-12gmBAS | Standard High Speed |
a2A4200-12gmPRO | Standard High Speed |
a2A4200-40ucBAS | Standard High Speed |
a2A4200-40ucPRO | Standard High Speed |
a2A4200-40umBAS | Standard High Speed |
a2A4200-40umPRO | Standard High Speed |
a2A4504-5gcBAS | Standard High Speed |
a2A4504-5gcPRO | Standard High Speed |
a2A4504-5gmBAS | Standard High Speed |
a2A4504-5gmPRO | Standard High Speed |
a2A4504-18ucBAS | Standard High Speed |
a2A4504-18ucPRO | Standard High Speed |
a2A4504-18umBAS | Standard High Speed |
a2A4504-18umPRO | Standard High Speed |
a2A4504-27g5cBAS | 不支持 Burst Mode 功能 |
a2A4504-27g5mBAS | 不支持 Burst Mode 功能 |
a2A4504-42cc | Standard High Speed |
a2A4504-42cm | Standard High Speed |
a2A4508-6gcBAS | Standard High Speed |
a2A4508-6gcPRO | Standard High Speed |
a2A4508-6gmBAS | Standard High Speed |
a2A4508-6gmPRO | Standard High Speed |
a2A4508-20ucBAS | Standard High Speed |
a2A4508-20ucPRO | Standard High Speed |
a2A4508-20umBAS | Standard High Speed |
a2A4508-20umPRO | Standard High Speed |
a2A5320-7gcBAS | Standard High Speed |
a2A5320-7gcPRO | Standard High Speed |
a2A5320-7gmBAS | Standard High Speed |
a2A5320-7gmPRO | Standard High Speed |
a2A5320-23ucBAS | Standard High Speed |
a2A5320-23ucPRO | Standard High Speed |
a2A5320-23umBAS | Standard High Speed |
a2A5320-23umPRO | Standard High Speed |
a2A5320-34g5cBAS | 不支持 Burst Mode 功能 |
a2A5320-34g5mBAS | 不支持 Burst Mode 功能 |
a2A5320-52cc | Standard High Speed |
a2A5320-52cm | Standard High Speed |
a2A5328-4gcBAS | Standard High Speed |
a2A5328-4gcPRO | Standard High Speed |
a2A5328-4gmBAS | Standard High Speed |
a2A5328-4gmPRO | Standard High Speed |
a2A5328-15ucBAS | Standard High Speed |
a2A5328-15ucPRO | Standard High Speed |
a2A5328-15umBAS | Standard High Speed |
a2A5328-15umPRO | Standard High Speed |
a2A5328-22g5cBAS | 不支持 Burst Mode 功能 |
a2A5328-22g5mBAS | 不支持 Burst Mode 功能 |
a2A5328-35cc | Standard High Speed |
a2A5328-35cm | Standard High Speed |
acA640-121gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA640-300gc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA640-300gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA640-750uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA640-750um | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA720-290gc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA720-290gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA720-520uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA720-520um | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA800-200gc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA800-200gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA800-510uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA800-510um | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1280-60gc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1280-60gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1300-60gc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1300-60gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1300-60gmNIR | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1300-75gc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1300-75gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1300-200uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1300-200um | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1440-73gc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1440-73gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1440-220uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1440-220um | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1600-20gc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1600-20uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1600-60gc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1600-60gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1920-25gc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1920-25gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1920-25uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1920-25um | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1920-40gc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1920-40gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1920-40uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1920-40ucMED | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1920-40um | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1920-40umMED | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1920-48gc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1920-48gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1920-50gc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1920-50gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1920-150uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1920-150um | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1920-155uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1920-155ucMED | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1920-155um | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA1920-155umMED | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2000-50gc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2000-50gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2000-165uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2000-165um | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2040-25gc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2040-25gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2040-25gmNIR | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2040-35gc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2040-35gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2040-55uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2040-55um | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2040-90uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2040-90um | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2040-90umNIR | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2040-120uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2040-120um | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2440-20gc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2440-20gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2440-35uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2440-35ucMED | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2440-35um | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2440-35umMED | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2440-75uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2440-75ucMED | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2440-75um | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2440-75umMED | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2500-14gc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2500-14gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2500-14uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2500-14um | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2500-20gc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2500-20gcMED | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2500-20gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2500-20gmMED | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2500-60uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA2500-60um | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA3088-16gc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA3088-16gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA3088-57uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA3088-57ucMED | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA3088-57um | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA3088-57umMED | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA3800-10gc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA3800-10gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA3800-14uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA3800-14um | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA4024-8gc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA4024-8gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA4024-29uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA4024-29um | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA4096-11gc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA4096-11gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA4096-30uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA4096-30ucMED | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA4096-30um | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA4096-30umMED | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA4096-40uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA4096-40ucMED | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA4096-40um | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA4096-40umMED | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA4112-8gc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA4112-8gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA4112-20uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA4112-20ucMED | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA4112-20um | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA4112-20umMED | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA4112-30uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA4112-30ucMED | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA4112-30um | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA4112-30umMED | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA5472-5gc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA5472-5gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA5472-17uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA5472-17ucMED | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA5472-17um | 不支持 Burst Mode 功能 |
acA5472-17umMED | 不支持 Burst Mode 功能 |
boA1936-400cc | Standard High Speed |
boA1936-400cm | Standard High Speed |
boA2448-250cc | Standard High Speed |
bo2448-250cm | Standard High Speed |
boA2832-190cc | Standard High Speed |
bo2832-190cm | Standard High Speed |
boA4096-93cc | 不支持 Burst Mode 功能 |
boA4096-93cm | 不支持 Burst Mode 功能 |
boA4096-180cc | Standard High Speed |
bo4096-180cm | Standard High Speed |
boA4112-68cc | 不支持 Burst Mode 功能 |
boA4112-68cm | 不支持 Burst Mode 功能 |
boA4500-45cc | Standard High Speed |
boA4500-45cm | Standard High Speed |
boA4504-100cc | Standard High Speed |
boA4504-100cm | Standard High Speed |
boA5120-150cc | 不支持 Burst Mode 功能 |
boA5120-150cm | 不支持 Burst Mode 功能 |
boA5120-230cc | 不支持 Burst Mode 功能 |
boA5120-230cm | 不支持 Burst Mode 功能 |
boA5320-150cc | Standard High Speed |
boA5320-150cm | Standard High Speed |
boA5328-100cc | Standard High Speed |
boA5328-100cm | Standard High Speed |
boA6500-36cc | Standard High Speed |
boA6500-36cm | Standard High Speed |
boA8100-16cc | Standard High Speed |
boA8100-16cm | Standard High Speed |
boA9344-30cc | 不支持 Burst Mode 功能 |
boA9344-30cm | 不支持 Burst Mode 功能 |
boA9344-70cc | 不支持 Burst Mode 功能 |
boA9344-70cm | 不支持 Burst Mode 功能 |
boA13440-17cm | 标准 |
daA720-520uc | 标准 |
daA720-520um | 标准 |
daA1280-54uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
daA1280-54um | 不支持 Burst Mode 功能 |
daA1440-220uc | 标准 |
daA1440-220um | 标准 |
daA1600-60uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
daA1600-60um | 不支持 Burst Mode 功能 |
daA1920-15um | 不支持 Burst Mode 功能 |
daA1920-30uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
daA1920-30um | 不支持 Burst Mode 功能 |
daA1920-160uc | 标准 |
daA1920-160um | 标准 |
daA2448-70uc | 标准 |
daA2448-70um | 标准 |
daA2500-14uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
daA2500-14um | 不支持 Burst Mode 功能 |
daA3840-45uc | 标准 |
daA3840-45um | 标准 |
dmA720-290gc | Standard High Speed |
dmA720-290gm | Standard High Speed |
dmA1440-73gc | Standard High Speed |
dmA1440-73gm | Standard High Speed |
dmA1920-51gc | Standard High Speed |
dmA1920-51gm | Standard High Speed |
puA1280-54uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
puA1280-54um | 不支持 Burst Mode 功能 |
puA1600-60uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
puA1600-60um | 不支持 Burst Mode 功能 |
puA1920-30uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
puA1920-30um | 不支持 Burst Mode 功能 |
puA2500-14uc | 不支持 Burst Mode 功能 |
puA2500-14um | 不支持 Burst Mode 功能 |
r2L2048-29gc | 标准 |
r2L2048-58gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
r2L2048-62cc | 标准 |
r2L2048-62g5c | 标准 |
r2L2048-172cm | 不支持 Burst Mode 功能 |
r2L2048-172g5m | 不支持 Burst Mode 功能 |
r2L4096-14gc | 标准 |
r2L4096-29gm | 不支持 Burst Mode 功能 |
r2L4096-42cc | 标准 |
r2L4096-42g5c | 标准 |
r2L4096-84cm | 不支持 Burst Mode 功能 |
r2L4096-84g5m | 不支持 Burst Mode 功能 |
r2L8192-200cm | 不支持 Burst Mode 功能 |
r2L16384-120cm | 不支持 Burst Mode 功能 |
示例代码#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Set the burst mode to High Speed */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslAcquisitionBurstMode", "HighSpeed");
CHECK(errRes);
您也可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。