跳转到内容

电路图 (ace)#

本主题提供了将您的 Basler ace GigEace USB 3.0 相机连接到外部电路的示例电路图。

信息

有关相机型号的电气要求,请参阅相机主题。您可以在“型号”部分中找到适合您相机的主题。

光电耦合输入线路#

下图展示了使用光电耦合输入线路的典型电路。例如,在外部电路中使用 TTL 或 CMOS 逻辑门。

带有典型外部电路的光电耦合输入线路电路图

光电耦合输出线路#

下图展示了使用光电耦合输出线路的典型电路。

带有典型电压输出电路的光电耦合输出线路电路图

下图展示了可用于监视带 LED 的光电耦合输出线路的典型电路。在此示例中,外部电路中的电压为 24 VDC。电路中的电流受外部电阻限制。

光电耦合输出线路电路图,外部电路的典型 LED 输出信号为 +24 VDC

GPIO 输入线路#

下图展示了将 GPIO 线路(如果您的相机型号中有此线路)设置为用作输入线路时的典型电路。例如,在外部电路中使用了 TTL 或 CMOS 逻辑门。

GPIO 线路电路图,其中 GPIO 线路设置为输入线路,并且具有典型的外部电路

下图展示了使用 GPIO 线路(如果您的相机型号中有此线路)的外部电路的另一个示例。

GPIO 线路电路图,其中 GPIO 线路设置为输入线路,并且具有典型的外部电路

GPIO 输出线路#

下图展示了将 GPIO 线路(如果您的相机型号中有此线路)设置为用作输出线路时的典型电路。

GPIO 线路电路图,其中 GPIO 线路设置为输出线路,并且具有典型的电压输出电路

返回顶部