Data Chunks#
该功能的使用#
运作原理#
数据块使您可以为各个采集到的图像添加补充信息。系统会生成所需的补充信息,并将其作为数据块附加到图像数据中。
图像数据也被视为“块”。这种“图像数据块”不能禁用,并且始终是相机传输的第一个块。如果启用了一个或多个数据块,则其他块将作为第 2 个、第 3 个块进行传输。
下图显示了一组带有前导图像数据块和附加数据块的块。该示例假定启用了 CRC 校验和块功能。
数据块传输到计算机后,必须检索这些数据块才能获得其信息。具体步骤视相机型号和应用所采用的编程语言而定。如需详细了解如何检索数据块,请参阅“pylonAPI 文档”。
其他元数据#
除了数据块之外,相机还向各图像添加其他元数据,例如图像高度、图像宽度、图像 ROI 偏移和所用像素格式。可以通过 pylon API 访问采集结果数据来检索此信息。
信息
如果满足以下全部条件,则采集结果数据不会包含任何有用的信息(图像高度、图像宽度等均设置为 -1):
- 您正在使用 Basler ace Classic GigE 相机。
- 您在使用 pylon C API、pylon C. NET API 或 pylon C++ 低级 API。
- The
ChunkModeActive
parameter is set totrue
.
在这种情况下,您必须使用 pylon 块解析器检索其他元数据。如需了解详情,请参阅 pylon API 文档中的代码示例。
启用和检索 Data Chunks#
- Set the
ChunkModeActive
parameter totrue
. - 设置
块选择器
参数设置为要启用的块的类型(如果可用): - Enable the selected chunk by setting the
ChunkEnable
parameter totrue
. - 对每个所需块重复步骤 2 和 3。
- 在您的应用中实现块检索。
如需了解如何实现块检索,请参阅 pylon API 文档。
信息
也可以在 pylon Viewer 中查看数据块。
可用数据块#
自动亮度状态块#
如果此块可用并已启用,则相机会将目标亮度调整的状态附加到每个图像。
只要启用了自动功能 Exposure Auto 和/或 Gain Auto,就会执行目标亮度调整。
-
On ace 2, boost, and dart M/R cameras, the
BslChunkAutoBrightnessStatus
parameter is available. It indicates the auto brightness status using the following enumeration:Disabled
: Target brightness adjustments are disabled, i.e., Gain Auto and Exposure Auto are set toOff
.TargetNotReached
: Target brightness adjustments are enabled, but the target brightness value has not been reached.TargetReached
: Target brightness adjustments are enabled, and the target brightness value has been reached.
-
在其他相机上,使用以下值表示状态:
- 0: Equals the
Disabled
status, see above. - 1: Equals the
TargetNotReached
status, see above. - 2: Equals the
TargetReached
status, see above.
- 0: Equals the
计数器值块#
如果此块可用并已启用,则相机会将其计数器的当前值附加到每张图像。
- On ace 2, boost, and dart M/R cameras, the
ChunkCounterSelector
parameter is available. It allows you to choose which counter to retrieve data from. To do so, set the parameter toCounter1
orCounter2
. - 在其他相机上,相机始终会检索 Counter 1 的当前值,用于对获取的图像数量进行计数。
曝光时间块#
如果启用了此块,则相机会将用于图像采集的曝光时间附加到每个图像。
The data chunk includes the ExposureTime
and the ChunkExposureTimeSelector
parameter values.
The ChunkExposureTimeSelector
parameter selects the exposure time to be included in the exposure time chunk.
信息
在 ace Classic/U/L 相机上使用触发宽度曝光模式时,Exposure Time 块功能不可用。
合焦指示块#
如果此块可用并已启用,则相机会附加一个值,指示所采集的所有图像的合焦水平。
取值范围是 0.0 至 4095.0。较高的值表示较高的合焦水平。计算基于 5x5 清晰度检测算法。
合焦指示块的典型用例是在镜头对焦时监视块值的变化。例如,如果连续增加后的值开始减小,则可能表明已达到良好的合焦水平。
场景中的变化(例如,亮度增加)将影响块值。因此,在监视块值时,请确保目标场景没有变化。
合焦指示 ROI#
默认情况下,相机使用几乎全部 Image ROI 来计算合焦水平。
您可以更改此设置,并最多可指定用于计算合焦水平的传感器阵列的两个部分。这样做类似于设置 Auto Function ROI。有两个合焦指示 ROI。
要配置合焦指示 ROI:
- Set the
BslFocusIndicatorROISelector
parameter to the desired focus indicator ROI, e.g.,ROI1
. - Set the
BslFocusIndicatorROIEnable
parameter totrue
to enable the focus indicator ROI selected.
By default, ROI 1 is enabled and ROI 2 is disabled. - 输入以下参数的值以指定 所选合焦指示 ROI 的 位置:
AutoFunctionROIOffsetX
(see note below)AutoFunctionROIOffsetY
- 输入以下参数的值以指定 图像 ROI 的 位置:
AutoFunctionROIWidth
AutoFunctionROIHeight
信息
- The names of the above parameters start with
AutoFunctionROI
. This is because the focus indicator implementation is based on the Auto Function ROI feature. Nevertheless, you can use them to configure the focus indicator ROIs. - 合焦指示 ROI 的最小尺寸为 9 x 5 像素(单色相机)和12 x 6像素(彩色相机)。如果 ROI 的宽度或高度较小或两者都较小,则合焦指示块将始终为 0.0。
-
There must be at least 8 pixel space between the left and right side of the focus indicator ROI and the image ROI. Otherwise, the focus indicator ROI won't be fully effective.
Example: Assume you set theOffsetX
parameter of the image ROI to 4, and theAutoFunctionROIOffsetX
parameter of the focus indicator ROI to 5. There's not enough space for the focus indicator ROI to be fully effective:To solve this, set the
AutoFunctionROIOffsetX
parameter to at least 12:
帧计数器块#
如果此块可用并已启用,则相机会将采集到的图像数量附加到每个图像。
为此,相机将获取 Counter 2 计数器的当前值。在带有帧 Counter 块的相机上,Counter 2 会对采集到的图像进行计数。
要手动重置计数器,请重置 Counter 2。
信息
当采集模式从连续帧更改为单帧时,计数序列中的数字可能会被跳过。发生过度触发时,数字也可能会被跳过。
帧 ID 块#
如果此块可用并已启用,则相机会附加帧 ID 以显示曝光的图像数量。
帧 ID 从 0 开始,对于每张曝光的图像则递增 1,直到关闭相机电源为止。最大值为 2^48。
Gain Chunk (= GainAll Chunk)#
如果此块可用并已启用,则相机会将用于图像采集的增益附加到每个图像。
The data chunk includes the Gain
parameter value.
全部线路状态块#
如果启用了此块,则相机会在触发图像采集时将所有 I/O 线路的状态附加到每个图像。
The data chunk includes the LineStatusAll
parameter value.
有效负载 CRC 16 块#
如果启用了此块,则相机会将 CRC(循环冗余校验)校验和附加到每个图像。
校验和是使用 X-modem 方法计算的,并且包括图像数据和所有附加块(如果有),CRC 块本身除外。
CRC 校验和块始终是附加到图像数据的最后一个块。
定序器集激活块(= 序列集索引块)#
如果此块可用并已启用,则相机会将用于图像采集的定序器集附加到每个图像。
The data chunk includes the SequencerSetActive
or SequenceSetIndex
parameter value (depending on your camera model).
信息
仅当相机的 Sequencer 功能用于图像采集时,启用此块才是有用的。
时间戳块#
如果启用了此块,则相机会将某个事件的内部时间戳(以滴答声为单位)附加到每张图像。
-
On ace 2, boost, and dart M/R cameras, the parameter including the timestamp is named
BslChunkTimestampValue
.
Also, theBslChunkTimestampSelector
parameter is available, which allows you to choose the type of event that the timestamp should refer to:FrameStart
: TheBslChunkTimestampValue
parameter indicates when acquisition of the current image started.ExposureStart
: TheBslChunkTimestampValue
parameter indicates when exposure of the current image started. On rolling shutter cameras, the parameter indicates when exposure of the first row started.ExposureEnd
: TheBslChunkTimestampValue
parameter indicates when exposure of the current image ended. On rolling shutter cameras, this parameter serves no function and is preset to 0.
-
On other cameras, the parameter including the timestamp is named
ChunkTimestamp
. It always indicates when acquisition of the current image started.
信息
On ace 2, boost, dart M, and dart R cameras, the legacy ChunkTimestamp
parameter is also available. However, Basler recommends using the BslChunkTimestampValue
parameter instead.
触发输入计数器块#
如果此块可用并已启用,则相机会将接收到的硬件帧开始触发信号数附加到每个图像。
为此,相机将获取 Counter 1 计数器的当前值。在带有触发输入 Counter 块的相机上,Counter 1 会对接收到的硬件触发信号进行计数。
详情#
相机型号 | 可用数据块 |
---|---|
a2A640-240gmSWIR | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A640-240umSWIR | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A1280-80gmSWIR | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A1280-125umSWIR | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A1920-51gcBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A1920-51gcPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A1920-51gmBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A1920-51gmPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A1920-160ucBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A1920-160ucPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A1920-160umBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A1920-160umPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A1920-165g5cBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A1920-165g5mBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2048-35gmSWIR | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2048-110umSWIR | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2440-98g5cBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2440-98g5mBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2448-23gcBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2448-23gcPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2448-23gmBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2448-23gmPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2448-75ucBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2448-75ucPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2448-75umBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2448-75umPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2448-105g5cBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2448-105g5mBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2448-120cc | 不支持 Data Chunks 功能 |
a2A2448-120cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
a2A2448-210cc | 不支持 Data Chunks 功能 |
a2A2448-210cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
a2A2560-20gmSWIR | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2560-70umSWIR | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2590-22gcBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2590-22gcPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2590-22gmBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2590-22gmPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2590-60ucBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2590-60ucPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2590-60umBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2590-60umPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2600-20gcBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2600-20gcPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2600-20gmBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2600-20gmPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2600-64ucBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2600-64ucPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2600-64umBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2600-64umPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2840-14gcBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2840-14gcPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2840-14gmBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2840-14gmPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2840-14gmUV | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2840-48ucBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2840-48ucPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2840-48umBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2840-48umPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2840-48umUV | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2840-67g5cBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2840-67g5mBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2840-67g5mUV | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A2840-86cc | 不支持 Data Chunks 功能 |
a2A2840-86cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
a2A3840-13gcBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A3840-13gcPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A3840-13gmBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A3840-13gmPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A3840-45ucBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A3840-45ucPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A3840-45umBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A3840-45umPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4096-9gcBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4096-9gcPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4096-9gmBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4096-9gmPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4096-30ucBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4096-30ucPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4096-30umBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4096-30umPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4096-44g5cBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4096-44g5mBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4096-67cc | 不支持 Data Chunks 功能 |
a2A4096-67cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
a2A4200-12gcBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4200-12gcPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4200-12gmBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4200-12gmPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4200-40ucBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4200-40ucPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4200-40umBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4200-40umPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4504-5gcBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4504-5gcPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4504-5gmBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4504-5gmPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4504-18ucBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4504-18ucPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4504-18umBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4504-18umPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4504-27g5cBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4504-27g5mBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4504-42cc | 不支持 Data Chunks 功能 |
a2A4504-42cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
a2A4508-6gcBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4508-6gcPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4508-6gmBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4508-6gmPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4508-20ucBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4508-20ucPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4508-20umBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A4508-20umPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A5320-7gcBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A5320-7gcPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A5320-7gmBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A5320-7gmPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A5320-23ucBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A5320-23ucPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A5320-23umBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A5320-23umPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A5320-34g5cBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A5320-34g5mBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A5320-52cc | 不支持 Data Chunks 功能 |
a2A5320-52cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
a2A5328-4gcBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A5328-4gcPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A5328-4gmBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A5328-4gmPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A5328-15ucBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A5328-15ucPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A5328-15umBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A5328-15umPRO | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A5328-22g5cBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A5328-22g5mBAS | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
a2A5328-35cc | 不支持 Data Chunks 功能 |
a2A5328-35cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
acA640-121gm | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA640-300gc | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA640-300gm | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA640-750uc | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 时间戳块 |
acA640-750um | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 时间戳块 |
acA720-290gc | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA720-290gm | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA720-520uc | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 时间戳块 |
acA720-520um | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 时间戳块 |
acA800-200gc | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA800-200gm | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA800-510uc | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 时间戳块 |
acA800-510um | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 时间戳块 |
acA1280-60gc | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA1280-60gm | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA1300-60gc | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA1300-60gm | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA1300-60gmNIR | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA1300-75gc | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA1300-75gm | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA1300-200uc | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 时间戳块 |
acA1300-200um | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 时间戳块 |
acA1440-73gc | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA1440-73gm | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA1440-220uc | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 时间戳块 |
acA1440-220um | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 时间戳块 |
acA1600-20gc | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA1600-20uc | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 时间戳块 |
acA1600-60gc | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA1600-60gm | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA1920-25gc | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA1920-25gm | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA1920-25uc | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA1920-25um | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA1920-40gc | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA1920-40gm | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA1920-40uc | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 时间戳块 |
acA1920-40ucMED | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 时间戳块 |
acA1920-40um | 增益块 曝光时间块 时间戳块 全部线路状态块 计数器值块 CRC 校验和块 |
acA1920-40umMED | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 时间戳块 |
acA1920-48gc | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA1920-48gm | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA1920-50gc | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA1920-50gm | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA1920-150uc | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 时间戳块 |
acA1920-150um | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 时间戳块 |
acA1920-155uc | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA1920-155ucMED | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA1920-155um | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA1920-155umMED | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA2000-50gc | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA2000-50gm | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA2000-165uc | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 时间戳块 |
acA2000-165um | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 时间戳块 |
acA2040-25gc | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA2040-25gm | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA2040-25gmNIR | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA2040-35gc | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA2040-35gm | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA2040-55uc | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA2040-55um | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA2040-90uc | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 时间戳块 |
acA2040-90um | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 时间戳块 |
acA2040-90umNIR | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 时间戳块 |
acA2040-120uc | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA2040-120um | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA2440-20gc | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA2440-20gm | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA2440-35uc | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA2440-35ucMED | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA2440-35um | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA2440-35umMED | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA2440-75uc | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA2440-75ucMED | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA2440-75um | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA2440-75umMED | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA2500-14gc | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA2500-14gm | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA2500-14uc | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 时间戳块 |
acA2500-14um | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 时间戳块 |
acA2500-20gc | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA2500-20gcMED | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA2500-20gm | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA2500-20gmMED | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA2500-60uc | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 时间戳块 |
acA2500-60um | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 时间戳块 |
acA3088-16gc | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA3088-16gm | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA3088-57uc | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA3088-57ucMED | 自动亮度状态块 Counter值块 CRC校验和块 合焦指示块 Gain块 Exposure Time 块 Line Status所有块 Sequencer设置有效块 Timestamp块 |
acA3088-57um | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA3088-57umMED | 自动亮度状态块 Counter值块 CRC校验和块 合焦指示块 Gain块 Exposure Time 块 Line Status所有块 Sequencer设置有效块 Timestamp块 |
acA3800-10gc | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA3800-10gm | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA3800-14uc | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA3800-14um | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA4024-8gc | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA4024-8gm | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA4024-29uc | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA4024-29um | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA4096-11gc | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA4096-11gm | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA4096-30uc | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA4096-30ucMED | 自动亮度状态块 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA4096-30um | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA4096-30umMED | 自动亮度状态块 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA4096-40uc | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA4096-40ucMED | 自动亮度状态块 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA4096-40um | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA4096-40umMED | 自动亮度状态块 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA4112-8gc | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA4112-8gm | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA4112-20uc | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA4112-20ucMED | 自动亮度状态块 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA4112-20um | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA4112-20umMED | 自动亮度状态块 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA4112-30uc | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA4112-30ucMED | 自动亮度状态块 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA4112-30um | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA4112-30umMED | 自动亮度状态块 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA5472-5gc | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA5472-5gm | CRC 校验和块 曝光时间块 帧计数器块 全部增益块 全部线路状态块 序列集索引块 时间戳块 触发输入计数器 |
acA5472-17uc | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA5472-17ucMED | 自动亮度状态块 Counter值块 CRC校验和块 合焦指示块 Gain块 Exposure Time 块 Line Status所有块 Sequencer设置有效块 Timestamp块 |
acA5472-17um | 计数器值块 CRC 校验和块 增益块 曝光时间块 全部线路状态块 定序器集激活块 时间戳块 |
acA5472-17umMED | 自动亮度状态块 Counter值块 CRC校验和块 合焦指示块 Gain块 Exposure Time 块 Line Status所有块 Sequencer设置有效块 Timestamp块 |
boA1936-400cc | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA1936-400cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA2448-250cc | 不支持 Data Chunks 功能 |
bo2448-250cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA2832-190cc | 不支持 Data Chunks 功能 |
bo2832-190cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA4096-93cc | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA4096-93cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA4096-180cc | 不支持 Data Chunks 功能 |
bo4096-180cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA4112-68cc | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA4112-68cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA4500-45cc | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA4500-45cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA4504-100cc | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA4504-100cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA5120-150cc | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA5120-150cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA5120-230cc | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA5120-230cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA5320-150cc | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA5320-150cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA5328-100cc | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA5328-100cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA6500-36cc | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA6500-36cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA8100-16cc | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA8100-16cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA9344-30cc | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA9344-30cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA9344-70cc | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA9344-70cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
boA13440-17cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
daA720-520uc | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
daA720-520um | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
daA1280-54uc | 不支持 Data Chunks 功能 |
daA1280-54um | 不支持 Data Chunks 功能 |
daA1440-220uc | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
daA1440-220um | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
daA1600-60uc | 不支持 Data Chunks 功能 |
daA1600-60um | 不支持 Data Chunks 功能 |
daA1920-15um | 不支持 Data Chunks 功能 |
daA1920-30uc | 不支持 Data Chunks 功能 |
daA1920-30um | 不支持 Data Chunks 功能 |
daA1920-160uc | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
daA1920-160um | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
daA2448-70uc | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
daA2448-70um | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
daA2500-14uc | 不支持 Data Chunks 功能 |
daA2500-14um | 不支持 Data Chunks 功能 |
daA3840-45uc | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
daA3840-45um | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
dmA720-290gc | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
dmA720-290gm | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
dmA1440-73gc | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
dmA1440-73gm | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
dmA1920-51gc | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
dmA1920-51gm | 自动亮度状态块 Counter 值块 CRC 校验和块 Exposure Time 块 帧 ID 块 Gain 块 Line Status 所有块 Timestamp 值块 |
puA1280-54uc | 不支持 Data Chunks 功能 |
puA1280-54um | 不支持 Data Chunks 功能 |
puA1600-60uc | 不支持 Data Chunks 功能 |
puA1600-60um | 不支持 Data Chunks 功能 |
puA1920-30uc | 不支持 Data Chunks 功能 |
puA1920-30um | 不支持 Data Chunks 功能 |
puA2500-14uc | 不支持 Data Chunks 功能 |
puA2500-14um | 不支持 Data Chunks 功能 |
r2L2048-29gc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
r2L2048-58gm | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
r2L2048-62cc | 不支持 Data Chunks 功能 |
r2L2048-62g5c | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
r2L2048-172cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
r2L2048-172g5m | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
r2L4096-14gc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
r2L4096-29gm | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
r2L4096-42cc | 不支持 Data Chunks 功能 |
r2L4096-42g5c | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
r2L4096-84cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
r2L4096-84g5m | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
r2L8192-200cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
r2L16384-120cm | 不支持 Data Chunks 功能 |
示例代码#
// Enable data chunks
camera.ChunkModeActive.SetValue(true);
// Select a chunk, e.g., the Exposure Time chunk
camera.ChunkSelector.SetValue(ChunkSelector_ExposureTime);
// Enable the selected chunk
camera.ChunkEnable.SetValue(true);
// Now, you must implement chunk retrieval in your application.
// For C++, C, and .NET sample implementations, see the "Grab_ChunkImage" and
// "Chunks" code samples in the pylon API Documentation
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Enable data chunks
CBooleanParameter(nodemap, "ChunkModeActive").SetValue(true);
// Select a chunk, e.g., the Exposure Time chunk
CEnumParameter(nodemap, "ChunkSelector").SetValue("ExposureTime");
// Enable the selected chunk
CBooleanParameter(nodemap, "ChunkEnable").SetValue(true);
// Now, you must implement chunk retrieval in your application.
// For C++, C, and .NET sample implementations, see the "Grab_ChunkImage" and
// "Chunks" code samples in the pylon API Documentation
// Enable data chunks
camera.Parameters[PLCamera.ChunkModeActive].SetValue(true);
// Select a chunk, e.g., the Exposure Time chunk
camera.Parameters[PLCamera.ChunkSelector].SetValue(PLCamera.ChunkSelector.ExposureTime);
// Enable the selected chunk
camera.Parameters[PLCamera.ChunkEnable].SetValue(true);
// Now, you must implement chunk retrieval in your application.
// For C++, C, and .NET sample implementations, see the "Grab_ChunkImage" and
// "Chunks" code samples in the pylon API Documentation
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Enable data chunks */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "ChunkModeActive", 1);
CHECK(errRes);
/* Select a chunk, e.g., the Exposure Time chunk */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "ChunkSelector", "ExposureTime");
CHECK(errRes);
/* Enable the selected chunk */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "ChunkEnable", 1);
CHECK(errRes);
/* Now, you must implement chunk retrieval in your application. */
/* For C++, C, and .NET sample implementations, see the "Grab_ChunkImage" and */
/* "Chunks" code samples in the pylon API Documentation */
# Enable data chunks
camera.ChunkModeActive.Value = True
# Select a chunk, e.g., the Exposure Time chunk
camera.ChunkSelector.Value = "ExposureTime"
# Enable the selected chunk
camera.ChunkEnable.Value = True
# Now, you must implement chunk retrieval in your application.
# For C++, C, and .NET sample implementations, see the "Grab_ChunkImage" and
# "Chunks" code samples in the pylon API Documentation
您也可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。