采集开始和停止 (BCON for MIPI)#
信息
- 这些命令无法通过 pylon Viewer 功能树提供。相反,当您使用 pylon Viewer 工具栏中的采集按钮时,会自动生成
AcquisitionStart
和AcquisitionStop
命令。 - pylon C++ API 提供了可自动处理这些命令的相机类。Basler 建议使用这些类。
有关更多信息,请参阅 Basler pylon 相机软件套件随附的 C++ 程序员指南和参考文档中的“Grab”代码示例。
该功能的使用#
要打开图像采集,请执行 AcquisitionStart
命令。
要关闭图像采集,请执行 AcquisitionStop
命令。
执行 AcquisitionStop
命令后,将发生以下情况:
- 如果相机当前未在采集帧,则图像采集功能会立即关闭。
- 如果相机当前正在读出图像数据,则系统会允许读出过程完成。之后,图像采集功能会关闭。
- 如果相机当前正在曝光一帧,则曝光会中止。相机立即停止曝光并开始读取图像数据。读取过程将允许完成。之后,图像采集关闭。
示例代码#
// Configure continuous image acquisition on the cameras
camera.AcquisitionMode.SetValue(AcquisitionMode_Continuous);
// Switch on image acquisition
camera.AcquisitionStart.Execute();
// (...)
// Switch off image acquisition
camera.AcquisitionStop.Execute();
// Switch image acquisition back on
camera.AcquisitionStart.Execute();
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Configure continuous image acquisition on the cameras
CEnumParameter(nodemap, "AcquisitionMode").SetValue("Continuous");
// Switch on image acquisition
CCommandParameter(nodemap, "AcquisitionStart").Execute();
// (...)
// Switch off image acquisition
CCommandParameter(nodemap, "AcquisitionStop").Execute();
// Switch image acquisition back on
CCommandParameter(nodemap, "AcquisitionStart").Execute();
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Configure continuous image acquisition on the cameras */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "AcquisitionMode", "Continuous");
CHECK(errRes);
/* Switch on image acquisition */
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "AcquisitionStart");
CHECK(errRes);
/* (...) */
/* Switch off image acquisition */
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "AcquisitionStop");
CHECK(errRes);
/* Switch image acquisition back on */
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "AcquisitionStart");
CHECK(errRes);
您还可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。