跳转到内容

Adaptive Tone Mapping#

通过相机的 Adaptive Tone Mapping 功能,您可以启用或禁用由图像传感器执行的自适应色调映射。

该功能的使用#

要配置自适应色调映射,请将 BslAdaptiveToneMappingMode 参数设置为以下值之一:

  • Auto:启用自动自适应色调映射。
  • Off:禁用自适应色调映射。例如,如果相机的自动调整产生太亮或太暗的图像,则这可能非常有用。

示例代码#

// Disable adaptive tone mapping
camera.BslAdaptiveToneMappingMode.SetValue(BslAdaptiveToneMappingMode_Off);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Disable adaptive tone mapping
CEnumParameter(nodemap, "BslAdaptiveToneMappingMode").SetValue("Off");
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
/* Disable adaptive tone mapping */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslAdaptiveToneMappingMode", "Off");
CHECK(errRes);
返回顶部