跳转到内容

Auto Function Profile (BCON for MIPI)#

Auto Function Profile 相机功能定义了相机进行自动调整时如何平衡增益和曝光时间。

该功能的使用#

基本功能#

无论您选择哪种配置文件,如果同时启用 Exposure AutoGain 自动,含 Auto Function Profile 功能的 BCON for MIPI 相机始终会平衡增益和曝光时间,如下所示:

  1. 相机在保持尽可能低的增益的同时,将曝光时间调整到一定极限,以实现目标亮度值。
  2. 如果无法实现目标亮度值,则相机会将增益调整到一定极限。
  3. 如果仍然无法达到目标亮度值,相机将再次调整曝光时间,直至最大极限。
  4. 如果仍无法达到目标亮度值,则相机会再次调整增益,直至最大极限。

减少抖动#

通过选择 Auto Function Profile,还可以减少闪烁。

如果相机在光线以 50 Hz 或 60 Hz 频率闪烁的环境中操作,则闪烁的灯光会导致图像之间的亮度发生显著变化。启用防闪烁配置文件可以减少所捕获图像中闪烁的影响。

要配置减少闪烁的功能:

  1. Gain Auto 自动功能和 Exposure Auto 自动功能设置为 Continuous
  2. 设置 AutoFunctionProfile 参数设置为以下值:
    • AntiFlicker50Hz:为 50 Hz 电源线频率启用减少闪烁(适用于欧洲等地区)。
    • AntiFlicker60Hz:为 60 Hz 电源线频率启用减少闪烁(适用于北美等地区)。
    • AntiFlickerAuto:通过自动电源线频率检测启用减少闪烁。
    • AntiFlickerOff:禁用减少闪烁。
返回顶部