Exposure Time (BCON for MIPI)#
要自动设置曝光时间,请使用 Exposure Auto 功能。
该功能的使用#
设置曝光时间#
要设置曝光时间:
- 将
ExposureAuto
参数设置为Off
。 - 将
ExposureTime
参数设置为所需的曝光时间(以微秒为单位)。
最短曝光时间,最长曝光时间以及可以更改参数的增量因相机型号而异。
确定曝光时间#
要确定当前的曝光时间(以微秒为单位),请获取 ExposureTime
参数的值。
例如,如果自动功能 Exposure Auto 已启用,且您想获取自动调节的曝光时间。
详情#
相机型号 | 最短曝光时间 [µs] | 最长曝光时间 [µs] | 增量 [µs] | ExposureTimeMode 参数可用 |
---|---|---|---|---|
daA2500-60mc | 14 | 33000 | 1 | 无 |
daA2500-60mci | 68 | 2300000 | 1 | 无 |
daA3840-30mc | 56 | 33000 | 1 | 无 |
daA4200-30mci | 68 | 2300000 | 1 | 无 |
示例代码#
// Determine the current exposure time
double d = camera.ExposureTime.GetValue();
// Set the exposure time to 3500 microseconds
camera.ExposureTime.SetValue(3500.0);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Determine the current exposure time
double d = CFloatParameter(nodemap, "ExposureTime").GetValue();
// Set the exposure time to 3500 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "ExposureTime").SetValue(3500.0);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
double d = 0;
/* Determine the current exposure time */
errRes = PylonDeviceGetFloatFeature(hdev, "ExposureTime", &d);
CHECK(errRes);
/* Set the exposure time to 3500 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "ExposureTime", 3500.0);
CHECK(errRes);
您还可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。