Gamma (BCON for MIPI)#
该功能的使用#
运作原理#
相机根据以下公式(以彩色相机和红色像素值 (R) 为例)将 Gamma 校正值 (γ) 应用于每个像素的亮度值:
具体的最大像素值 (Rmax) 视情况而有所不同,例如在 8 位像素格式下为 255,在 10 位像素格式下为 1023。
配置 Gamma 校正#
To configure gamma correction, set the Gamma
parameter to the desired value. The parameter's value range is 0 to ≈4. - Gamma = 1: The overall brightness remains unchanged. - Gamma < 1: The overall brightness increases. - Gamma > 1: The overall brightness decreases.
在所有情况下,黑色像素(亮度 = 0)和白色像素(亮度 = 最大值)都不会被调整。
信息
如果启用 Gamma 校正,并且像素格式设置为 12 位像素格式,则会丢失一些图像信息。像素数据输出仍将是 12 位,但是像素值将在 Gamma 校正过程中插入。
附加参数#
根据您的相机型号,可以使用以下附加参数:
BslColorSpace
:允许您选择以下 Gamma 校正模式:RGB
:不应用其他 Gamma 校正值。sRGB
:图像亮度已优化,可在 sRGB 监视器上显示。应用约 0.4 的 Gamma 校正值。有关更多信息,请参见详情部分中的脚注。
外部链接#
详情#
相机型号 | 附加参数 |
---|---|
daA2500-60mc | 不支持 Gamma 功能 |
daA2500-60mci | BslColorSpacea |
daA3840-30mc | 不支持 Gamma 功能 |
daA4200-30mci | BslColorSpacea |
-
如果将色彩空间设置为
sRGB
,则将应用大约 0.4 的 Gamma 校正值,Gamma
参数变为只读,并且Gamma
参数值将被忽略。
示例代码#
// Set the Gamma value to 1.2
camera.Gamma.SetValue(1.2);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set the Gamma value to 1.2
CFloatParameter(nodemap, "Gamma").SetValue(1.2);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Set the Gamma value to 1.2 */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "Gamma", 1.2);
CHECK(errRes);
您还可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。