提供散热 (dart BCON for MIPI)#
一般准则#
由于每个安装条件都是独一无二的,因此 Basler 仅提供以下一般准则:
- 将镜头安装在相机模块上。
- 使用适当的温度测量点监控相机模块的温度。
- 所有 dart 相机模块的主板四角都有四个孔,用于安装模块。您也可以利用这些开孔来散热。
-
根据具体 dart 机型,使用了不同的部件来散热:
- 裸板机型:开孔处带有金属边框,用于将热量散发到所连接的金属元件。
- S 卡口变型:铆钉位于四个孔中。这些铆钉可用于向连接的金属部件散热。如何使用孔或铆钉取决于您的系统设计。在所有情况下,请确保孔或铆钉与系统中的金属部件接触良好。这样,热量可以散发到金属部件上。
提供散热的示例:
- 使用风扇在相机模块上提供气流是一种有效的散热方法。
-
相机正面连接至安装板。通过铆钉、相机前面板和安装板散热。
-
相机后部连接至安装板。通过铆钉和安装板散热。