Trigger Source (BCON for MIPI)#
该功能的使用#
要配置“帧开始”触发器的触发方式,请将 TriggerSource
参数设置为以下值之一:
Line1
:可以通过向 I/O 线路 1 施加电信号来触发所选的触发器。PeriodicSignal1
:可以使用 Periodic Signal 功能触发所选的触发器。
示例代码#
// Set the trigger source to Line 1
camera.TriggerSource.SetValue(TriggerSource_Line1);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set the trigger source to Line 1
CEnumParameter(nodemap, "TriggerSource").SetValue("Line1");
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Set the trigger source to Line 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "TriggerSource", "Line1");
CHECK(errRes);
您还可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。