跳转到内容

microEnable 图像采集卡#

Basler 的 microEnable 图像采集卡涵盖了广泛的用例场景。Basler 的产品组合支持各种相机接口,从简单的即插即用式图像采集卡到可编程的高性能板卡,不一而足。

每个图像采集卡都配备一个 FPGA(现场可编程门阵列)。通过最大程度地利用 FPGA 上的并行数据处理,我们的图像采集卡提供了实时图像处理,包括直接从图像采集卡进行实时触发。

在使用我们的图像采集卡的解决方案中,直接在 FPGA 上进行主要图像处理。仅将处理结果转发到 CPU,这将大大减少 CPU 负载。如果需要,实际图像将通过直接内存访问 (DMA) 传输到主机,而无需任何 CPU。

图像采集卡产品系列

小程序的概念#

我们的图像采集卡的与众不同之处在于使用了小程序。小程序是在图像采集卡的 FPGA 上运行的应用程序。我们将这些应用程序称为小程序,因为它们的工作方式类似于移动设备的应用。

小程序包含用于图像采集和图像处理的 FPGA 固件。我们没有将适用于特定图像采集卡型号的所有图像采集和处理功能打包到一个大型的小程序中。相反,我们针对特定的相机接口、特定的拓扑(有多少个相机,每个相机有多少个链路)和特定的应用领域来定制每个小程序。这样可以最大限度地利用 FPGA 资源。而不会将特定用例不需要的任何内容加载到 FPGA 中。

我们为每种型号的图像采集卡提供免费的小程序集。您可以选择所需的小程序,然后将其加载到图像采集卡 FPGA 中。每个小程序都附带有全面的小程序文档。小程序概述列出了各个小程序的主要功能,使您可以选择最适合您的用例的小程序。

您可以通过 GUI 应用程序 microDisplay X 或提供的 SDK 来参数化每个小程序。可以在小程序文档中找到所有参数化选项的说明。

除了小程序集中免费提供的小程序外,您还可以使用包含复杂和特定算法的自定义小程序。这些小程序是由 Basler 或您自己开发的。要编写自己的小程序,请使用图形开发环境 VisualApplets。由于它是图形环境,因此您不需要 HDL 知识即可创建自己的独特小程序。

A 系列和 V 系列#

每种型号的 microEnable 图像采集卡都提供两种产品型号:

  • A 系列:允许运行免费提供的小程序。A 系列图像采集卡专注于实时图像采集,包括图像预处理和触发。
  • V 系列:允许运行您自己使用 VisualApplets 开发的或由 Basler 应用工程师开发的自定义特定小程序。在提供由 A 系列帧抓取器提供的所有功能的同时,V 系列帧抓取器专注于使用高度复杂的个性化图像处理解决方案。

支持的相机接口#

microEnable 图像采集卡支持以下相机标准:

  • CoaXPress
  • Camera Link
  • CLHS

型号#

  • marathon ACX-SP:单通道 CoaXPress 图像采集卡,A 系列
  • marathon ACX-DP:双通道 CoaXPress 图像采集卡,A 系列
  • marathon ACX-QP:四通道 CoaXPress 图像采集卡,A 系列
  • marathon VCX-QP:四通道 CoaXPress 图像采集卡,V 系列(可编程)
  • marathon ACL:双通道 Camera Link 图像采集卡,A 系列
  • marathon VCL:双通道 Camera Link 图像采集卡,V 系列(可编程)
  • marathon VCLx / marathon deepVCL:双通道 Camera Link 图像采集卡 V 系列(可编程,特别适用于复杂的图像处理及基于 CNN(卷积神经网络)的深度学习应用
  • marathon AF2:双通道 CLHS 图像采集卡,A 系列
  • marathon VF2:双通道 CLHS 图像采集卡,V 系列(可编程)
  • ironman AQ8-CXP6D:四通道 CoaXPress 图像采集卡,A 系列
  • ironman VQ8-CXP6D:四通道 CoaXPress 图像采集卡,V 系列(可编程)
  • ironman AD8-PoCL:双通道 Camera Link 图像采集卡,A 系列
  • ironman VD8-PoCL:双通道 Camera Link 图像采集卡,V 系列(可编程)

软件#

运行时软件版本 5.7.0#

SDK 文档#

工具#

Visual Applets#

有关我们的图形开发环境的信息,请参阅 VisualApplets 文档。

信息

在此处无法找到您的型号?要访问已停产产品的文档,请安装您的帧抓取器随附的运行时软件。其中包含相关文档。