跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

合规证书与符合性声明#

您可能会期望随相机附带“合规证书”(CoC),或者向 Basler 索取此类文件。

该文件通常不适用于 Basler 的产品,且它与“符合性声明”(DoC)不同。通常,随相机交付的发票即可作为 CoC 使用。

解释#

“符合性声明”(DoC)是一份说明设计符合哪些标准的文件。例如,在讨论 EMC 主题时,我们的“CE 符合性声明”表明我们的相机设计符合 DoC 中列出的 CE 标准。

“合规证书”(CoC)是一份确认您收到的零件符合订购时提交的规格的文件。

在订购定制加工零件(如管道、电线等)时,CoC 很常见。在此领域,供应商在订购时为客户提供多种选项(长度、材料等),并且供应商可以通过 CoC 证明已达到相关规格。

然而,Basler 在订购标准产品时通常不提供这些选项。因此,关于订单的唯一“规格”就是相机的订货号(Part Number)。由于货运发票上写明了订货号,因此该发票可以用来确认货物符合规格。

返回知识库文章