使用带激光的相机时图像中出现环形图案#
问题#
在某些涉及激光的应用中,特别是激光束轮廓分析,您可能会在图像上看到类似于“靶心”的干涉图案。
原因#
这种效应通常被称为“牛顿环”,是由激光与图像传感器保护玻璃相互作用引起的。
这种效应会因多种变量而异,包括保护玻璃的曲率、光波长、入射角等。
有关更多详细信息,请参见此处(维基百科)。
解决方案#
唯一真正有效的解决方案是移除图像传感器的保护玻璃(例如美国 Wilco Imaging)。然而,这是一个非常耗时的过程,且损坏传感器裸片的风险极高。即使裸片上有微小的灰尘颗粒,也会损坏许多像素。
对于某些相机,Basler 可能会提供“无玻璃”相机。但是,由于处理过程复杂,需要与 Basler 签订特殊合同。对于大多数应用或使用其他型号的应用,Basler 维护了一份声誉良好的第三方名单,这些第三方可以提供售后保护玻璃拆卸服务。
请联系 Basler 销售或支持团队,以讨论您的应用并寻找合适的解决方案。