使用 pylon 过滤驱动程序时的 CPU 负载#
数年前,与 pylon Performance Driver 相比,使用 pylon Filter Driver 时的 CPU 负载要高得多。但那是双核 CPU 的时代。
在支持超线程技术的 i7 CPU 时代,pylon Filter Driver 的性能几乎与 pylon Performance Driver 相当。如今,两者之间的差异已几乎可以忽略不计。
正因如此,Basler 认为目前没有任何需求来开发 10GigE Performance Driver。
以下测量使用以下组件进行:
计算机:Dell 桌面 PC Optiplex 7010,网卡:Intel X540 (10GigE),网络交换机:s3300-28x,相机上的数据包大小:3000
如截图所示,使用 Filter Driver 通过 10 台相机进行并行图像采集仅消耗 12% 的 i7 CPU 负载。