跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

在特定的网络设备上发现 GigE 相机#

为了在网络上查找 GigE 相机,GigE Vision 协议使用两种不同类型的广播设备发现命令:

  1. 网络定向广播可用于查找 IP 地址与您的网络设备相匹配的相机。例如,当您的网络适配器位于 192.168.3.0 网络中时,目标地址可以是 192.168.3.255。
  2. 受限广播可用于查找所有 GigE 相机,包括那些 IP 地址与您的网络设备不匹配的相机。例如,目标地址可以是 255.255.255.255。

如果您的系统配备了多个网络设备,pylon 将把设备发现命令发送到所有找到的网络设备。

目前,尚无法将设备发现发送到特定的网络设备,但 Basler 的 GigE 驱动程序 (gxAPI) 已经准备好通过变通方法为您提供此选项。

在 Linux 系统你可以使用 iptables 命令更改访问权限,使其符合所需设置:

iptables - t - nat -A OUTPUT -d 192.168.3.255 -p udp -j DNAT - -to 127.0.0.1
iptables - t - nat -A OUTPUT -o eth1 -p udp -j DNAT --to 127.0.0.1

或

iptables - t - nat -A OUTPUT -d 255.255.255.255 -p udp -j DNAT - -to 127.0.0.1
iptables - t - nat -A OUTPUT -o eth1 -p udp -j DNAT --to 127.0.0.1

在 Windows 系统上,可以通过为 Windows 防火墙添加出站规则来实现这一点。

创建出站 Windows 防火墙规则

返回知识库文章