跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

SWIR 相机是否需要散热?#

您正在使用 Basler SWIR 相机,并且想知道是否需要采取进一步措施来避免过热。

目前的 SWIR 相机提供 USB 和 GigE 接口,其中 USB 相机的功耗显著低于同类的 GigE 相机。

尽管很难给出统一的答案,但经验表明,SWIR 相机不需要任何散热片。只要您遵守文档中的规格说明,它们就能正常工作(传感器温度通常约为 35–40°C)。

借助新的固件功能,Basler 能够在 15°C 的传感器温度下实现与主动制冷相机相媲美的图像 Quality。

为了给您提供一个直观的印象,网站上的图片是用 GigE 相机在室温下、不加散热片、18 dB 增益以及 50 ms 的 Exposure Time 条件下拍摄的。

如果您的图像 Quality 期望未得到满足,散热片(例如用于 ace 2 的 Basler 散热片)无疑有助于改善效果。

返回知识库文章