限制 pylon 相机模拟器帧率的因素#
使用 pylon Camera Emulator 可以达到的帧率没有固定的限制。但是,在给定系统上能达到的帧率会受到一些因素的限制:
- 相机参数配置,例如 AcquisitionFrameRate 或 ExposureTime
- 显示必须由 CPU 处理的测试图像 (TestImageSelector)
- 显示图片 (ImageFileMode = On)
为了获得最佳性能,请在 pylon Viewer 中使用以下设置:
- Acquisition Controls > Enable Acquisition Frame Rate disabled
- Acquisition Controls > 所有三个 ExposureTime 配置均设为最小值 (100.0 / 1.0 / 100)
- Image Format Controls > Test Image Selector 设为 Test Image Off
在此配置下,我们在配备 Dell OptiPlex 5050 的系统上,针对 1 MP 图片达到了 9000 fps,速率约为 9 GB/s。
信息
上述数值 (9000 fps) 仅供参考。根据您的设置,您可能会看到不同的结果。