跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

未检测到采集卡:PCIe 总线 BIOS 设置#

如果您的计算机在检测采集卡时遇到问题(设备管理器未识别该卡),建议您检查 BIOS 设置。

如果检测到的 PCIe 代数与预期不符,此操作将特别有用。

确保采集卡已正确连接电源。根据您的采集卡型号,您可以通过 LED 指示灯确认供电是否正常。

如果是这种情况,请在计算机启动时进入 BIOS 设置。有关进入 BIOS 的正确步骤,请参阅计算机文档。

然后转至 Advanced Configurations 和 PCIe LinkSpeed,并确保将其设置为可能达到的最高速度。

自动设置并不总是能确保选择最高的 PCIe 速度。因此,Basler 建议主动选择尽可能高的 PCIe 代数。

以下截图拍摄于支持高达 PCIe Gen3 的 DELL Precision Tower 5810 上:

BIOS 中的 PCIe LinkSpeed 设置

返回知识库文章