跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

通用网络交换机推荐#

为了获得最佳的相机性能,Basler 建议使用经过测试证明与我们的产品兼容的高 Quality 配件。

当然,我们的相机也可以配合其他配件使用。

Basler 强烈建议使用符合以下要求的设备:

  • 配备了 充足的缓冲 Memory, 每个端口大于 512 KB。请注意,有些供应商给出的缓冲 Memory 单位是 MB。该数值必须除以可用端口的数量。例如:八端口交换机的 2 MB 意味着每个端口 2 MB / 8 = 256 KB。
  • 支持 巨型帧(jumbo frames,至少 9 KB)以降低 CPU 负载
  • 数据传输路径上增加的 延迟 低于 20 µs

此外,如果您的应用需要,您还可以检查交换机是否支持以太网供电(即 PoE 或 IEEE 802.3af)。

如果您找不到这些数据,请向网络交换机制造商索取更详细的数据表。

即使技术数据符合要求,我们仍建议在投入生产前进行广泛的测试。这是确保一切顺利运行的唯一方法。

返回知识库文章