跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler ace U 和 L 相机的外壳温度与核心板温度#

本应用笔记提供了有关如何监测配有温度传感器的 Basler ace U 和 L 相机温度的信息。

该文档进一步提出了一个基本规律,即根据内部核心板温度来估算当前相机外壳温度。

信息

当使用合适的镜头(例如,安装在传感器尺寸为 1" 的相机上的 1" 镜头)时,在大多数使用场景下(环境温度约为 25 °C),相机外壳温度通常不会超过 50 °C。

返回知识库文章