跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Multiple ROI 功能如何影响帧率?#

Multiple ROI 功能是 Basler ace 2 和 boost R 相机的标准功能。

Resulting Frame Rate 对应于等效 Image ROI 的帧率。

例如,考虑采用以下设置的 ace 2:

  • Column 1 size = 1000
  • Column 2 size = 800
  • Row 1 size = 200
  • Row 2 size = 600

得到的 Multiple ROI 大小为 (1000 + 800) x (200 + 600) = 1800 x 800。

该帧率将与未启用 Multiple ROI 功能、且 Image ROI 为 1800 x 800 的相机的帧率相同。

返回知识库文章