如何操作:生成分频器#
假设满足以下条件:
- 您希望通过硬件触发从 Basler ace 2、boost 或 dart R 相机采集图像。
- 触发源频率高于您的目标图像采集频率。
使用 Counter 功能,您可以创建一个类似分频器的机制。
例如,假设您希望每 15th 个触发采集一次图像。
首先,设置 Counter 1:
- 将
CounterEventSource参数分配给所需的硬件线路。 - 设置
CounterResetSource参数设置为 ExposureActive。 - 设置
CounterResetActivation参数至RisingEdge。这会在每次曝光开始时重置 Counter(曝光有效上升沿)。 - 设置
CounterDuration参数设置为 15。每个触发输入都会使 Counter 递增。

最后,将 Frame Start 触发的 Trigger Source 设置为 Counter 1 End。
现在,当 Counter 达到 15 时,它会生成一个 Counter End 事件。Counter End 事件会触发图像采集的起点,从而采集一幅图像。

一旦曝光开始,Exposure Active 信号就会上升,从而重置 Counter 并继续循环。