跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

操作指南:从 Wireshark 协议文件生成图像#

开箱即用,Wireshark 能够从 SIP 协议重构 WAV 文件,并从 RTSP 流重构 JPEG 图像,但不支持兼容 GigE Vision 或 USB Vision 的图像。

不过,网络上有一个开源的 Python 实现可用于实现此功能:https://github.com/vinesmsuic/Pcap-To-Img

您可以使用以下捕获过滤器来录制流传输协议:

dumpcap.exe -i 2 -w C:\Log\basler.pcap   -b files:4 -b filesize:400000 -f "ether[0x2e:1]  < 0x01"

Basler 开发了一款实验性工具(convert_pcapng_to_png),可从 pcap 文件中提取单色图像。请联系 Basler 支持获取 convert_pcapng_to_png 工具。由于该工具不是开源的,因此仅提供二进制版本。

您可以使用以下代码传入图像的文件名和前缀。
请注意,前缀必须包含绝对路径。

C:\pcap> .\convert_pcapng_to_png.exe -r .\gvsp_only.pcapng -b C:\pcap\images_

如果您需要 Mono 8 以外的 Pixel Format,请联系 Basler 支持。

返回知识库文章