如何:在 GRUB 中记住上一次的启动选择#
如果您拥有一个同时安装了 Linux 和 Windows 操作系统的双系统,您可能已经安装了 GRUB 作为引导加载程序。
现在,如果您希望 Grub 记住上一次选定的操作系统,而不是默认启动操作系统或列表中的第一个条目,可以通过编辑 Grub 设置来实现。
请按以下步骤操作:
- 启动进入 Linux(例如 Ubuntu)并打开终端。
- 编辑 Grub 设置:
- 注释掉包含以下内容的行
GRUB_DEFAULT=0(或其他任何数字),并将其替换为: - 保存文件并通过键入以下命令更新 Grub:
- (仅适用时)如果 update-grub 不可用:
现在,如果您从 Windows 内部重新启动,系统将会启动进入 Windows。这也同样适用于 Ubuntu。