操作指南:设置多相机 IP 路由#
在考虑系统和相机的正确 IP 配置之前,您应该先思考您的目标架构。您可以采取以下方案之一:
- 使用单一网络并在设备之间共享可用带宽
- 设置多个网络,为每个单独的相机提供完整带宽
这两种架构均详见下文。也可能存在混合方案,但此处不作讨论。
首先,选择您的网络规模(设备数量)。对于机器视觉应用,Basler 建议使用预留私有 IPv4 网络范围内的 IP 地址:

接下来,我们将重点关注 C 类网络,因为这是最常见的。为了进一步简化,我们将始终使用子网掩码 255.255.255.0,它允许拥有 65000+ 个子网,每个子网可容纳 65000+ 个设备。
IPv4 地址由 4 个以点分隔的十进制块组成。在给定子网掩码的情况下,前三个块指示子网(网络 ID),只有最后一个块用于对各个设备进行编号(主机 ID)。

信息
在每个网络中,第一个和最后一个 IP 地址都是保留的,不得用于您的设备。在上面的示例中,它们是 192.168.0.0 和 192.168.0.255。
共享带宽 - 单网卡 (NIC)#
如果您能够接受多个相机共享 GigE 带宽,则只需要一个网络和一个网络接口控制器 (NIC)。相机和网卡 (NIC) 必须位于同一网络中。在设置 IP 地址时,必须注意这一点。
以下示例使用了一个子网 192.168.1.0:
这四个 IP 地址基于网络 ID 192.168.1,并将 .1、.2、.3、.4 作为主机 ID:

所有设备必须属于同一子网才能进行通信。
信息
如所示,需要额外的交换机来连接各个组件。
完整带宽 - 多网卡 (NIC)#
如果您需要为每个相机提供完整的 GigE 带宽,则必须使用多个网卡 (NIC) 和不同的 IP 子网。在以下情况下,我们使用两个子网 192.168.1.0 和 192.168.4.0。相应的 IP 地址为
- 网络 ID:192.168.1,以 .1 和 .2 作为主机 ID
- 网络 ID:192.168.4,以 .1 和 .2 作为主机 ID

IP 路由:每个相机和网卡 (NIC) 都有自己的子网