跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

在 microDisplay X 中手动更改采集卡上最后使用的 Applet#

如果例如 microDisplayX 无法再打开,则可能需要手动更改最后使用的 applet。为此,您可以通过 AppData 目录中的配置文件来修改 applet。

以下说明适用于 imaFlex 和 imaWorx 采集卡:

  1. 访问 AppData 目录:

    • 按下 Windows + R 以打开运行对话框。
    • 输入 %appdata% 并按回车键。
    • 导航至 Roaming 文件夹,然后打开 Basler 目录。
  2. 编辑配置文件:

    • 在 Basler 文件夹中找到名为 me6_0_init 的文件。
    • 使用文本编辑器打开此文件。
  3. 找到最后使用的 applet 的条目并将其更改为:

    • Acq_QuadCXP12Area.dll
    • 修改完成后保存文件。
  4. 重启电脑:

    • 重新启动计算机。
    • 启动 microDisplay X。现在采集卡应当会使用默认的 applet 加载。

通过遵循这些步骤,可以手动重置 applet,从而使 microDisplay X 恢复正常功能。

返回知识库文章