跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

microDisplay X 将 Bayer 图像保存为黑白图像#

问题#

在将 microDisplay X 与彩色相机配合使用时,使用 Bayer Pixel Format 采集的图像会以彩色显示。但是,当您使用 Save 按钮(如下所示)保存图像时,磁盘上的文件可能是带有典型 Bayer 图案结构的黑白图像。

在 microDisplay X 中保存图像

原因#

microDisplay X 软件将转换为彩色的 Bayer 格式图像显示,但会以原始格式保存 DMA 缓冲区的内容。因此,使用例如 BayerRG8(原始图像)采集的图像将另存为单色 TIFF 文件,并且您会在生成的图像中看到 Bayer 图案。使用 RGB8(彩色图像)采集的图像将另存为彩色 TIFF 文件,正如在查看器中看到的那样。

解决方案#

未提供解决方案,这是预期的行为。

返回知识库文章