跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

与 Basler pylon Performance Driver 兼容的网络适配器#

pylon 7.1 及更高版本#

从 pylon 7.1 开始,GEV 筛选器驱动程序得到了广泛改进。这一全新的筛选器驱动程序支持所有 1GigE、5GigE 和 10GigE 网络适配器。Basler 建议使用 Basler 网络适配器以获得最佳性能和可靠性。新的 GEV 筛选器驱动程序取代了先前的 pylon GEV performance driver。换句话说,从 pylon 7.1 开始,不再需要 performance driver。

pylon 7.0 及更早版本#

Basler 提供了两个用于连接 Basler GigE Vision 相机的 GigE Vision 网络驱动程序:

  • Basler 筛选器驱动程序是一个基本的 GigE Vision 网络驱动程序,兼容所有网络适配器。筛选器驱动程序的优点是具有广泛的兼容性。
  • Basler performance driver 是一种硬件专用的 GigE Vision 网络驱动程序。该 performance driver 仅与使用特定 Intel Pro 1000 芯片组(“兼容芯片组”)的网络适配器兼容。该 performance driver 的优点在于,它显著降低了处理 PC 与相机之间网络流量所需的 CPU 负载。它还具有更强的的数据包重发机制。

为了充分利用 Basler performance driver 的优势,Basler 建议使用 Intel Pro 1000 网络适配器。这些适配器通常与该 performance driver 配合良好。但是,由于 Intel Pro 1000 系列随时间发生了变化,Basler performance driver 可能不支持您特定的 Intel Pro 1000 适配器。

为确保您正在使用的 Intel Pro 1000 网络适配器与 Basler performance driver 兼容,请参考下表:

兼容的芯片组和硬件 ID

此表列出了当前支持的 Intel Pro 1000 芯片组及其对应的硬件 ID。

信息

某些芯片组与 pylon 2.1 版本兼容,但与 pylon 2.0 版本不兼容。

若要检查网络适配器的硬件 ID:

  1. 单击 开始 > 运行。
  2. 键入:devmgmt.msc
  3. 单击确定。设备管理器随即启动。
  4. 展开网络适配器节点。
  5. 右键单击您的 Intel Pro 1000 适配器名称,并在上下文菜单中选择属性。
  6. 单击详细信息选项卡,并确保在下拉列表中选择了硬件 ID。

网络适配器硬件 ID

  1. 将详细信息选项卡列表中的硬件 ID 与上表进行核对。
    如果您的适配器的硬件 ID 与表中的 ID 不匹配,您必须在网络适配器上使用 Basler 筛选器驱动程序。

返回知识库文章