使用 pylon vTools 执行平场校正#
如果相机不具备 Vignetting 功能,则可以使用 pylon vTools 进行校正。在我们附带的示例中,我们使用了 Image Loading、Image Smoothing 和 Image Combiner vTools。
首先,我们需要生成一张显示阴影的图像。为此,我们使用给定的相机、镜头和照明设置采集具有均匀背景的图像并将其保存。
在 Workbench 中,使用 Image Loading 和 Image Smoothing vTools 加载并平滑此图像。最后一步,使用 Image Combiner vTool 将相机的实时图像与平滑后的阴影图像结合。

Image Combiner vTool 用于执行以下公式:

理想的目标灰度值应大约等于暗角图像的最大值。否则,会出现不良的饱和效果。
对于 8 位图像,上述示例配方中的目标灰度值为 230。