PoE (Power over Ethernet) 线缆的引脚排布#
本文提供了符合 PoE (802.3af) 标准的 GigE 电缆的引脚排列。
千兆以太网需要使用八根线。但是,如果您不需要完整的带宽,也可以只使用四根线。
下表摘自维基百科:

以下是对最右侧四列的解释:
- 10/100 模式 B,备用线上加 DC:
- 通过四个专用引脚供电
- 通过四个不同的引脚传输数据
- 10/100 模式 A,混合 DC 和数据:
- 通过使用幻象供电,您可以节省四根线并以 10/100 运行。如果您不需要 Gigabit 速度并希望简化布线,这可能会很有用。
- 两列 1000(1 千兆)对应带 PoE 的 High Speed。同样再次利用幻象供电,使用了所有八根线。
幻象供电技术允许在同一物理介质上进行供电和数据传输。