启用 IGMP 窥探时 PTP 同步无法工作#
Basler GigE 相机将 PTP 同步信息发送到多播广播地址 224.0.1.129。
这意味着所有多播流量都将被泛洪到所有网络端口,即使连接了“非相机”设备也是如此。许多支持 Layer-2 或 Layer-3 的网络交换机提供 IGMP Snooping 功能来避免此类多播泛洪流量。
然而,这要求设备发送 IGMP 查询以加入特定的 IGMP 组。
由于 Basler GigE 相机不加入任何类型的 IGMP 组,因此 IGMP snooping 会阻止 Basler GigE 相机的 PTP 流量。
防止此问题的唯一方法是在网络交换机上禁用 IGMP snooping。

注意:当您启用并随后禁用 IGMP snooping 时,可能会遇到一个问题。所有相机仍将 PTP 角色视为 master 并拒绝更改为 slave 角色。对相机进行电源循环(断电重启)将解决此问题。