跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

减少摩尔纹效应#

在查看图像时,您可能会注意到由莫尔条纹效应引起的不需要的图案。

莫尔条纹效应可以产生有趣且美观的几何图案。然而,在机器视觉领域,这种现象会降低所捕获图像的 Quality 和分辨率。

当相机的图像在计算机显示器上重现,然后以网目调或点阵格式渲染时,就会发生这种情况。原始图像中的精细点阵几乎总是与复制品中的点阵发生冲突。这会在重现的图像上产生特征性的交叉图案。

如果您将两个具有规则结构的网点网格重叠,并使它们彼此旋转,就会出现类似的效应。

当您使用 Basler 相机捕获图像时,它会由感光元件矩阵进行数字化。矩阵中的每个感光元件都是一个离散单元,并且这些元件按规则图案排列。

如果捕获的图像也具有非常规则的图案(例如带有精细织物纹理的夹克),该图案将叠加到感光元件矩阵上。捕获图像中的图案与感光元件矩阵中的图案叠加会引起干扰,并可能导致莫尔条纹图案。

有几种不同的技术可以限制莫尔条纹效应:

  • 如果捕获的图像显示出严重的莫尔条纹效应,请尝试旋转相机或物体。通过调整旋转角度进行实验,以实现最小的莫尔条纹图案。
  • 改变相机的位置。简单地改变相机角度即可显著减少莫尔条纹。
  • 改变对焦。莫尔条纹效应在清晰度高的图像中最为明显。重叠的精细细节会增强这种效应。
  • 尝试使用不同焦距的镜头。这可以减小莫尔条纹效应。

在某些情况下,您可能无法通过使用这些技术完全消除莫尔条纹效应。但它们至少应该能让您的结果得到显著改善。

返回知识库文章