跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

将相机功能或 User Sets 保存为硬盘上的文件#

加载和保存相机参数#

您可以在 pylon Viewer 中加载和保存相机参数(.pfs 文件),方法是点击菜单栏中的 Camera,然后选择 Save Features … 或 Load Features …。

.pfs 扩展名代表“pylon feature stream”。此相机功能文件是一个文本文档,可以通过文本编辑器查看。

在 pylon Viewer 中保存相机参数

信息

并非所有相机参数都会被保存和加载。只有具有“streamable”属性的相机参数才会写入 .pfs 文件中。

加载和保存 User Sets#

或者,您也可以针对不同的应用加载和保存不同的用户集,例如用于具有不同 Exposure Time 或 ROI 的应用。

这些用户集可以进行加载和保存。此外,还可以重新加载相机的默认出厂设置。有关更多信息,请参阅 User Sets 主题。

保存用户设置集#

若要将用户集保存为硬盘上的文件,请使用 pylon Viewer,点击菜单栏中的 Camera 并选择 File Access …。

在 pylon Viewer 中保存用户集

在点击 Download 之前,请确保已使用 pylon Viewer 或 pylon API 将相应的用户集 保存为用户集。否则,写入硬盘的文件几乎没有内容,大小仅为 1 kB。

该文件需要一个扩展名,例如 .dat。保存到硬盘上的文件不是人类可读的文本文档。

信息

Basler ace 2 相机不允许将用户集保存到硬盘或从硬盘加载用户集。这是因为使用不同固件版本保存的用户集与当前相机上的固件版本之间可能存在不兼容的情况。因此,这些选项在 Camera File Access 对话框中不可用。

返回知识库文章