理解并提高信噪比#
理想的相机传感器会将已知亮度的光线转换为完全可预测的输出电压。
遗憾的是,这样的传感器并不存在。由于温度条件、电子干扰等因素,传感器无法做到 100% 精确地转换光线。有时输出电压会比预期稍大,有时则会稍小。您所期望的理想信号与实际看到的现实世界信号之间的差值通常称为噪声。
信号与噪声之间的关系称为信噪比 (SNR)。
SNR 通常以诸如 20 比 1、30 比 1 等倍数来表示。信噪比也经常以分贝 (dB) 为单位来表述。以 dB 为单位计算信噪比的公式为:
SNR = 20 x log (信号 / 噪声)。
一旦噪声成为信号的一部分,就无法再对其进行过滤或减弱。因此,最好采取措施来减少噪声的产生,例如:
- 在您的相机中使用高 Quality 的传感器和电子设备
- 在设计相机时采用良好的电子架构
- 降低相机中传感器和其他模拟设备的温度
- 采取措施防止噪声环境条件影响信号(例如使用屏蔽电缆)
一个常见的错误是提高增益设置以改善 SNR。由于增加增益会同时增加信号和噪声,因此当增加增益时,SNR 不会发生显著变化。增益并不是增加信号中所含信息量的有效工具。增益只会改变现有图像的对比度。