跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler GigE 相机的 VLAN 标记支持#

Basler 相机不支持 IEEE 802.1Q 中定义的 VLAN Tagging。

IEEE 802.1Q(通常称为 Dot1q)是在 IEEE 802.3 以太网网络上支持虚拟局域网 (VLAN) 的网络标准。

请考虑以下几点:

  1. 如果 VLAN 标签由相应的交换机添加或移除,则相机会察觉不到。
  2. 如果要求相机添加标签,ace 2 并未提供用于插入此类 VLAN 标签的控制选项。换句话说,不支持此类情况。
  3. 如果交换机未移除 VLAN 标签,导致相机接收到带有此类标签的以太网帧,这种情况未经测试。这意味着我们无法确定相机是会忽略该标签并处理数据,还是会做其他处理。但可以肯定的是,相机不会处理该 VLAN 标签。

如果这是项目中的关键因素,并且相关的预期采购量足够大,建议咨询我们的定制团队。

返回知识库文章