跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

何时应使用 Black Level 相机功能#

调整 black level 主要有以下三种场景:

  • 您的设置可能会导致在暗处无法看清所有值。您会发现图像中有大量像素值为零。通过调高 black level 值,您可以将图像推向更高的像素值并减少零值。
  • 灰度值的分布可能非常小(例如,在 8 位色阶上从 64 到 127)。使用 x2 增益会将范围设置为 128 到 254,但您仍然只使用了位范围的一半。通过附加的负偏置(-64),您可以将范围向下拉至(例如)64 到 190,并使用更多增益。这样做会拉伸您的直方图。
  • 您可能需要调整相机抽头 (tap) 的 black level。当存在抽头平衡问题时,这一点尤为必要。建议在暗场中使用 black level 对齐通道,然后在明场中再次使用增益进行对齐。

返回知识库文章