PGI 功能集:支持的 Pixel Format 和降低的帧率#
PGI feature set 仅可在 GigE 相机使用 YUV 像素格式或 USB 相机使用 RGB/YCbCr 时使用。(由于带宽限制,Basler ace GigE 相机不支持 RGB 像素格式。)
PGI Feature Set 在相机的 FPGA 内运行,对相机的帧率没有影响。如果您在使用 PGI Feature Set 时发现性能下降,该下降是由所使用的像素格式(YUV/YCbCr 或 RGB)引起的。这些像素格式所需的带宽比默认格式更高。
YUV/YCbCr 每像素使用 16 位,所需带宽是默认 8 位格式的两倍。RGB 甚至每像素使用 24 位,这意味着是默认带宽的三倍。