跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

为什么在调焦时视场 (FOV) 会发生偏移#

您可能会注意到,当顺时针和逆时针旋转镜头环进行对焦时,视野 (FOV) 会上下移动。

在对焦镜头时出现的一些机械回差可能是导致视野移动的原因。

镜头由多个单透镜组成。在对焦镜头时,不仅第一片镜片到最后一片镜片的长度会发生变化,镜片之间的相对位置也会发生变化。后者对于确保不同波长的光在一点重新汇聚是必不可少的。由于这些变化是通过机械滑轨进行的,因此在反转旋转方向时会触及不同的锚点,从而确保整体焦距和镜头位置产生细微差异。

来自不同制造商的不同镜头很可能对此有不同的公差。不幸的是,Basler 没有这方面的具体细节。

作为一种变通方法,Basler 建议仅从一个方向对焦图像,或者通过改变相机和镜头到物体的距离来实现。

返回知识库文章