许可信息#
相机软件许可信息#
LZ4 实现#
Basler 相机和相机模块中的软件包含 LZ4 实现。该实现的版权信息如下:
LZ4 - 快速 LZ 压缩算法
Copyright (C) 2011-2013, Yann Collet.
BSD 2-Clause 许可证:(https://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php)
在满足以下条件的情况下,允许以源代码和二进制形式进行重新分发和使用,无论是否进行修改:
- 源代码的重新分发必须保留上述版权声明、此条件列表以及以下免责声明。
- 二进制形式的重新分发必须在随分发提供的文档和/或其他材料中复制上述版权声明、此条件列表以及以下免责声明。
版权所有者和贡献者“依原样”提供本软件,不提供任何明示或暗示的担保,包括但不限于适销性和特定用途适用性的暗示担保。在任何情况下,版权所有者或贡献者均不对任何直接、间接、附带、特殊、惩罚性或后果性损害(包括但不限于采购替代商品或服务;使用、数据或利润损失;或业务中断)承担任何责任,无论是由何种责任理论引发,无论是在合同责任、严格责任还是侵权责任(包括过失或其他)中,即使已被告知此类损害可能会发生,亦是如此。
LWIP TCP/IP 许可#
GigE 相机中的软件包含 LWIP TCP/IP 实现。该实现的版权信息如下:
Copyright © 2001, 2002 Swedish Institute of Computer Science。保留所有权利。
在满足以下条件的情况下,允许以源代码和二进制形式进行重新分发和使用,无论是否进行修改:
-
源代码的重新分发必须保留上述版权声明、此条件列表以及以下免责声明。
-
二进制形式的重新分发必须在随分发提供的文档和/或其他材料中复制上述版权声明、此条件列表以及以下免责声明。
-
未经事先书面许可,不得使用作者的名字来为从本软件派生的产品背书或进行宣传。
本软件由作者“按原样”提供,不提供任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性和特定用途适用性的暗示担保。在任何情况下,作者均不对任何直接、间接、偶然、特殊、惩罚性或后果性的损害(包括但不限于采购替代商品或服务;使用、数据或利润损失;或业务中断)承担责任,无论这些损害是如何造成的,基于何种责任理论(无论是合同责任、严格责任还是侵权责任,包括疏忽或其他原因),即使已被告知可能发生此类损害。
pylon 软件#
pylon Software Suite 及其 API 依照 pylon 许可证分发。有关更多信息,请检查 pylon 安装目录下的 License 文件夹。
Basler blaze SDK 第三方许可#
Basler blaze SDK 软件包使用了多项采用不同开源许可证的库。有关第三方库及其各自许可证文本的列表,请参考 Basler blaze SDK 软件包中包含的 Third-Party_Licenses.html 文档。
出口合规#
pylon Software Suite 未列在美国商务部管制清单 (CCL) 上,出口或再出口时不需要美国许可证。它没有特定的出口管制分类号 (ECCN),因此被指定为 EAR99。
Basler 视觉仿真许可#
Basler Vision Simulation 依照 Basler Vision Simulation EULA 分发。
Basler 定制版 NVIDIA Triton Inference Server#
Basler 使用了以下软件组件来定制 NVIDIA Triton Inference Server。
| 组件 | 用于定制的版本 | 许可证信息 |
|---|---|---|
| NVIDIA Triton Inference Server | 2.52 | BSD 3-clause “新”或“修订版”许可证 |
| NVIDIA Triton Inference Server docker 镜像 | 24.11 | NVIDIA 软件许可协议及 NVIDIA AI 产品专属条款 |
| imgaug | 0.4.0 | MIT 许可证 |
| opencv_python_headless | 4.10.0.84 | MIT 许可证 |
| pandas | 2.2.3 | BSD 3-clause “新”或“修订版”许可证 |
| pyclipper | 1.3.0.post6 | MIT 许可证 |
| PyWavelets | 1.8.0 | MIT 许可证 |
Basler 产品文档许可信息#
本节提供 Basler Product Documentation 中所用软件的许可证信息。
JavaScript Cookie#
MIT 许可证
Copyright © 2018 Copyright 2018 Klaus Hartl, Fagner Brack, GitHub 贡献者
特此免费授予任何获取本软件及相关文档文件(“软件”)副本的人不受限制地处理本软件的权限,包括但不限于使用、复制、修改、合并、出版、发行、再许可和/或销售软件副本的权利,并允许获得软件的人这样做,但须满足以下条件:
上述版权声明和本许可声明应包含在软件的所有副本或重要部分中。
本软件“按原样”提供,不提供任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、特定用途适用性和不侵权的担保。在任何情况下,作者或版权所有者均不对因本软件或本软件的使用或其他交易而产生的、由其引起的或与之相关的任何索赔、损害或其他责任承担任何责任,无论是在合同诉讼、侵权诉讼或其他诉讼中。
jQuery#
特此免费授予任何获取本软件及相关文档文件(“软件”)副本的人不受限制地处理本软件的权限,包括但不限于使用、复制、修改、合并、出版、发行、再许可和/或销售软件副本的权利,并允许获得软件的人这样做,但须满足以下条件:
上述版权声明和本许可声明应包含在软件的所有副本或重要部分中。
本软件“按原样”提供,不提供任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、特定用途适用性和不侵权的担保。在任何情况下,作者或版权所有者均不对因本软件或本软件的使用或其他交易而产生的、由其引起的或与之相关的任何索赔、损害或其他责任承担任何责任,无论是在合同诉讼、侵权诉讼或其他诉讼中。
jQuery.fancyTable#
MIT 许可证
Copyright © 2018 Johan Johansson
特此免费授予任何获取本软件及相关文档文件(“软件”)副本的人不受限制地处理本软件的权限,包括但不限于使用、复制、修改、合并、出版、发行、再许可和/或销售软件副本的权利,并允许获得软件的人这样做,但须满足以下条件:
上述版权声明和本许可声明应包含在软件的所有副本或重要部分中。
本软件“按原样”提供,不提供任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、特定用途适用性和不侵权的担保。在任何情况下,作者或版权所有者均不对因本软件或本软件的使用或其他交易而产生的、由其引起的或与之相关的任何索赔、损害或其他责任承担任何责任,无论是在合同诉讼、侵权诉讼或其他诉讼中。
Material for MkDocs#
MIT 许可证
Copyright © 2016 - 2019 Martin Donath
特此免费授予任何获取本软件及相关文档文件(“软件”)副本的人不受限制地处理本软件的权限,包括但不限于使用、复制、修改、合并、出版、发行、再许可和/或销售软件副本的权利,并允许获得软件的人这样做,但须满足以下条件:
上述版权声明和本许可声明应包含在软件的所有副本或重要部分中。
本软件“按原样”提供,不提供任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、特定用途适用性和不侵权的担保。在任何情况下,作者或版权所有者均不对因本软件或本软件的使用或其他交易而产生的、由其引起的或与之相关的任何索赔、损害或其他责任承担任何责任,无论是在合同诉讼、侵权诉讼或其他诉讼中。
MathJax#
MathJax 是一个用于 LaTeX、MathML 和 AsciiMath 符号的开源 JavaScript 显示引擎,可在所有现代浏览器中运行,并内置支持屏幕阅读器等辅助技术,包括自动语音生成以及表达式资源管理器,可用于比完整表达式更细粒度的级别研究排版数学。
mathjax/MathJax 依据 Apache License 2.0 获得许可。
MkDocs#
Copyright © 2014, Tom Christie。保留所有权利。
在满足以下条件的情况下,允许以源代码和二进制形式进行重新分发和使用,无论是否进行修改:
源代码的再分发必须保留上述版权声明、此条件列表以及以下免责声明。二进制形式的再分发必须在分发随附的文档和/或其他材料中复制上述版权声明、此条件列表以及以下免责声明。
本软件由版权所有者和贡献者“按原样”提供,不提供任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性和特定用途适用性的暗示担保。在任何情况下,版权所有者或贡献者均不对任何直接、间接、附带、特殊、惩戒性或后果性损害(包括但不限于采购替代商品或服务;使用、数据或利润损失;或业务中断)承担任何责任,无论这些损害是如何造成的以及基于何种责任理论(无论是合同责任、严格责任还是侵权责任,包括过失或其他),即使已被告知可能发生此类损害。
Tom Select#
Copyright 2013–2023 Tom Select 贡献者
依据 Apache License, Version 2.0(“许可证”)获得许可;除非遵守许可证,否则您不得使用此文件。您可以从以下网址获取许可证副本:
https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
除非适用法律要求或书面同意,否则根据许可证分发的软件是“按原样”分发的,不附带任何明示或暗示的担保或条件。请参阅许可证,了解特定语言管辖下的权限和限制。
字体#
Inter#
Copyright 2020 The Inter Project 贡献者(https://github.com/rsms/inter)
此字体软件根据 SIL Open Font License 版本 1.1 获得许可。此许可证复制如下,也可以在常见问题解答页面中查看:http://scripts.sil.org/OFL
Montserrat#
Copyright 2011 The Montserrat Project 贡献者(https://github.com/JulietaUla/Montserrat)
此字体软件根据 SIL Open Font License 版本 1.1 获得许可。此许可证复制如下,也可以在常见问题解答页面中查看:http://scripts.sil.org/OFL
SIL 开放字体许可证,1.1 版本#
序言 开放字体许可证(OFL)的目标是刺激全球协作字体项目的发展,支持学术和语言社区的字体创建工作,并提供一个自由开放的框架,在此框架中可以与其他合作伙伴合作共享和改进字体。
只要不单独出售,OFL 允许自由使用、研究、修改和重新分发获得许可的字体。字体(包括任何衍生作品)可以与任何软件捆绑、嵌入、重新分发和/或出售,前提是衍生作品不使用任何保留名称。但是,字体及其衍生作品不得在任何其他类型的许可证下发布。字体必须保留在此许可证下的要求不适用于使用字体或其衍生作品创建的任何文档。
定义 “字体软件”是指版权所有者在此许可证下发布并明确标记为该软件的一组文件。这可能包括源文件、构建脚本和文档。
“保留字体名称”是指版权声明之后指定为该名称的任何名称。
“原始版本”是指版权所有者分发的字体软件组件的集合。
“修改版本”是指通过对原始版本的任何组件进行部分或全部添加、删除或替换,通过更改格式或将字体软件移植到新环境而制成的任何衍生作品。
“作者”是指为字体软件做出贡献的任何设计师、工程师、程序员、技术作家或其他人员。
许可和条件 特此免费授予任何人获取字体软件副本的权限,以使用、研究、复制、合并、嵌入、修改、重新分发以及出售字体软件的修改版和未修改版副本,但须遵守以下条件:
1)字体软件及其任何单独组件(无论是原始版本还是修改版本)均不得单独出售。
2)字体软件的原始版本或修改版本可以与任何软件捆绑、重新分发和/或出售,前提是每个副本都包含上述版权声明和本许可证。这些内容可以作为独立文本文件、人类可读的标头包含在内,也可以包含在文本或二进制文件的适当机器可读元数据字段中,只要用户可以轻松查看这些字段即可。
3) 除非获得相应版权持有人的明确书面许可,否则字体软件的任何修改版本均不得使用保留字体名称。此限制仅适用于向用户显示的主字体名称。
4) 不得使用版权持有人或字体软件作者的姓名来宣传、背书或推广任何修改版本,除非是为了感谢版权持有人和作者的贡献,或者获得了他们的明确书面许可。
5) 字体软件(无论是修改版还是未修改版,部分还是全部)必须完全在本项目许可证下分发,不得在任何其他许可证下分发。字体须保留在此许可证下的要求不适用于使用该字体软件创建的任何文档。
终止 如果未满足上述任何条件,本许可证将自动失效。
免责声明 本字体软件按“原样”提供,不提供任何明示或暗示的保证,包括但不限于对适销性、特定用途适用性以及不侵犯版权、专利、商标或其他权利的保证。在任何情况下,版权持有人均不对任何索赔、损害或其他责任承担责任(无论是在合同诉讼、侵权诉讼或其他诉讼中),无论是因使用或无法使用本字体软件、或因本字体软件的其他交易而产生、由其引起或与之相关。