查找表 (LUT)#
这是通过创建用户定义的查找表 (LUT) 来完成的。
该功能的使用#
运作原理#
LUT 是“查找表”的简称,它基本上是数字的索引列表。对于 Basler 相机,您可以创建用户定义的“亮度查找表”以替换图像中的像素值,即亮度或灰度值。
在查找表中,您可以为单个像素值定义替换值。例如,您可以将灰度值 4 095(= 12 位像素格式的最大灰度值)替换为灰度值 0(= 最小灰度值)。这会将图像中的所有全白像素更改为全黑像素。
Setting up a user-defined LUT can be useful, e.g., if you want to optimize the luminance of your images. By defining the replacement values in advance and storing them in the camera, you avoid time-consuming calculations by your application. Instead, the camera can simply look up the desired new value in the LUT based on the pixel's initial value.
信息
用户定义的 LUT 值范围(0–1 024 或 0–4 096)不取决于当前选择的像素格式。它取决于相机的最大像素位深度。
如果您的相机支持 12 位像素格式,但当前使用的是 8 位像素格式,您仍然可以输入 0 到 4096 之间的像素值。相机使用这些值进行转换。然后丢弃转换后所得到值的 4 个最低有效位,并发送 8 个最高有效位。
替换单个 LUT 条目#
要替换ace查找表中的单个条目:
- 将
LUTIndex
参数设置为要替换为新值的像素值。 - 将
LUTValue
参数设置为新的像素值。 - 对要替换的所有像素值重复步骤 1 和 2。
- 将
LUTEnable
参数设置为true
。
Basler 建议使用编程循环(例如 for 循环)来迭代这些值。请参阅下面的示例代码。
LUT 条目数#
LUT 中可用条目的数量因相机型号而异。
根据 LUT 条目的数量,并非总是可以存储所有可能像素值的替换值。
具有 512 个条目的 LUT#
在大多数 Basler 相机上,用户定义的 LUT 最多可以存储 512 个条目。该大小不足以存储 1,024 或 4,096 个替换值。
因此,存在以下限制:
- 在最大像素位深度为 10 位的相机上,您只能将
LUTIndex
参数设置为 2 的倍数(0、2、4、6、…、1022)。这意味着只能替换 0、2、4、6 等像素值。 - 在最大像素位深度为 12 位的相机上,您只能将
LUTIndex
参数设置为 8 的倍数(0、8、16、24、…、4088)。这意味着只能替换 0、8、16、24 等像素值。
为了确定剩余的像素值,相机会执行直线插值。
示例:假设相机的最大像素位深度为 12 位。还要假设您已创建了一个 LUT,该 LUT 将 24 的灰度值转换为 20,并将 32 的灰度值转换为 30。在这种情况下,相机将按以下方式确定 24 到 32 之间的像素值:
原始像素值 | LUT 中存储的值 | 插值 | 新像素值(四舍五入) |
---|---|---|---|
24 | 20 | 20 | 20 |
25 | - | 21.25 | 21 |
26 | - | 22.5 | 22 |
27 | - | 23.75 | 23 |
28 | - | 25 | 25 |
29 | - | 26.25 | 26 |
30 | - | 27.5 | 27 |
31 | - | 28.75 | 28 |
32 | 30 | 30 | 30 |
信息
不会插入高于 4088 的像素值。而是会将 4088 和 4095 之间的所有像素值替换为在 LUT 索引位置 4088 处输入的像素值。
具有 1024 或 4096 个条目的 LUT#
在一些 Basler 相机上,用户定义的 LUT 可以存储所有替换值的条目。根据相机的最大像素位深度,可以使用 1,024 或 4,096 个条目。
这意味着以上部分中描述的限制不适用:您可以按照 1 为增量设置 LUTIndex
参数,并且不执行插值。
替换所有 LUT 条目#
您可以通过一次操作替换ace查找表中的所有条目。在很多情况下,这比在 LUT 中反复更改各个条目更快。
要替换ace查找表中的所有条目:
- 将
LUTValueAll
参数设置为所需值。
确保使用 4 字节字的正确字节序(LUT 值)。 - 将
LUTEnable
参数设置为true
。
信息
LUTValueAll
参数只能通过 pylon API 使用,而不能通过 pylon Viewer 功能树使用。
参数结构取决于相机的最大像素位深度。
12 位相机型号#
在最大像素位深度为 12 位的相机上,LUTValueAll
参数是一个由 4096 x 4 字节组成的数组。每个 4 字节字代表一个 LUTValue
参数值。
LUTValue
参数值按 LUTIndex
编号升序排序(0 到 4095)。
信息
- 4 字节字的字节序(有效值)取决于您的相机型号。
-
如果 LUT 最多可以包含 512 个条目,相机实际上仅使用每隔 7 个 4 字节字(0、8、16、24、…、4088)。其他 4 字节字将被忽略。示例:
10 位相机型号#
在最大像素位深度为 10 位的相机上,LUTValueAll
参数是一个由 1024 x 4 字节组成的数组。每个 4 字节字代表一个 LUTValue
参数值。
LUTValue
参数值按 LUTIndex
编号升序排序(0 到 1023)。
信息
- 4 字节字的字节序(有效值)取决于您的相机型号。
-
如果 LUT 最多可以包含 512 个条目,相机实际上仅使用每隔 1 个 4 字节字(0、2、4、6、…、1022)。其他 4 字节字将被忽略。示例:
附加参数#
LUTSelector
参数允许您选择查找表。
由于 Basler 相机上只有一个用户定义的查找表,因此该参数当前不起作用。
详情#
相机型号 | LUT 条目数 | 4 字节字的字节序(LUT 值) |
---|---|---|
a2A640-240gmSWIR | 4096 | 大字节序 |
a2A640-240umSWIR | 4096 | 小字节序 |
a2A1280-80gmSWIR | 4096 | 大字节序 |
a2A1280-125umSWIR | 4096 | 小字节序 |
a2A1920-51gcBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A1920-51gcPRO | 4096 | 大字节序 |
a2A1920-51gmBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A1920-51gmPRO | 4096 | 大字节序 |
a2A1920-160ucBAS | 4096 | 小字节序 |
a2A1920-160ucPRO | 4096 | 小字节序 |
a2A1920-160umBAS | 4096 | 小字节序 |
a2A1920-160umPRO | 4096 | 小字节序 |
a2A1920-165g5cBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A1920-165g5mBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A2048-35gmSWIR | 4096 | 大字节序 |
a2A2048-110umSWIR | 4096 | 小字节序 |
a2A2440-98g5cBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A2440-98g5mBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A2448-23gcBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A2448-23gcPRO | 4096 | 大字节序 |
a2A2448-23gmBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A2448-23gmPRO | 4096 | 大字节序 |
a2A2448-75ucBAS | 4096 | 小字节序 |
a2A2448-75ucPRO | 4096 | 小字节序 |
a2A2448-75umBAS | 4096 | 小字节序 |
a2A2448-75umPRO | 4096 | 小字节序 |
a2A2448-105g5cBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A2448-105g5mBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A2448-120cc | 4096 | 小字节序 |
a2A2448-120cm | 4096 | 小字节序 |
a2A2448-210cc | 4096 | 小字节序 |
a2A2448-210cm | 4096 | 小字节序 |
a2A2560-20gmSWIR | 4096 | 大字节序 |
a2A2560-70umSWIR | 4096 | 小字节序 |
a2A2590-22gcBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A2590-22gcPRO | 4096 | 大字节序 |
a2A2590-22gmBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A2590-22gmPRO | 4096 | 大字节序 |
a2A2590-60ucBAS | 4096 | 小字节序 |
a2A2590-60ucPRO | 4096 | 小字节序 |
a2A2590-60umBAS | 4096 | 小字节序 |
a2A2590-60umPRO | 4096 | 小字节序 |
a2A2600-20gcBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A2600-20gcPRO | 4096 | 大字节序 |
a2A2600-20gmBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A2600-20gmPRO | 4096 | 大字节序 |
a2A2600-64ucBAS | 4096 | 小字节序 |
a2A2600-64ucPRO | 4096 | 小字节序 |
a2A2600-64umBAS | 4096 | 小字节序 |
a2A2600-64umPRO | 4096 | 小字节序 |
a2A2840-14gcBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A2840-14gcPRO | 4096 | 大字节序 |
a2A2840-14gmBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A2840-14gmPRO | 4096 | 大字节序 |
a2A2840-14gmUV | 4096 | 大字节序 |
a2A2840-48ucBAS | 4096 | 小字节序 |
a2A2840-48ucPRO | 4096 | 小字节序 |
a2A2840-48umBAS | 4096 | 小字节序 |
a2A2840-48umPRO | 4096 | 小字节序 |
a2A2840-48umUV | 4096 | 小字节序 |
a2A2840-67g5cBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A2840-67g5mBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A2840-67g5mUV | 4096 | 大字节序 |
a2A2840-86cc | 4096 | 小字节序 |
a2A2840-86cm | 4096 | 小字节序 |
a2A3840-13gcBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A3840-13gcPRO | 4096 | 大字节序 |
a2A3840-13gmBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A3840-13gmPRO | 4096 | 大字节序 |
a2A3840-45ucBAS | 4096 | 小字节序 |
a2A3840-45ucPRO | 4096 | 小字节序 |
a2A3840-45umBAS | 4096 | 小字节序 |
a2A3840-45umPRO | 4096 | 小字节序 |
a2A4096-9gcBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A4096-9gcPRO | 4096 | 大字节序 |
a2A4096-9gmBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A4096-9gmPRO | 4096 | 大字节序 |
a2A4096-30ucBAS | 4096 | 小字节序 |
a2A4096-30ucPRO | 4096 | 小字节序 |
a2A4096-30umBAS | 4096 | 小字节序 |
a2A4096-30umPRO | 4096 | 小字节序 |
a2A4096-44g5cBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A4096-44g5mBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A4096-67cc | 4096 | 小字节序 |
a2A4096-67cm | 4096 | 小字节序 |
a2A4200-12gcBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A4200-12gcPRO | 4096 | 大字节序 |
a2A4200-12gmBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A4200-12gmPRO | 4096 | 大字节序 |
a2A4200-40ucBAS | 4096 | 小字节序 |
a2A4200-40ucPRO | 4096 | 小字节序 |
a2A4200-40umBAS | 4096 | 小字节序 |
a2A4200-40umPRO | 4096 | 小字节序 |
a2A4504-5gcBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A4504-5gcPRO | 4096 | 大字节序 |
a2A4504-5gmBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A4504-5gmPRO | 4096 | 大字节序 |
a2A4504-18ucBAS | 4096 | 小字节序 |
a2A4504-18ucPRO | 4096 | 小字节序 |
a2A4504-18umBAS | 4096 | 小字节序 |
a2A4504-18umPRO | 4096 | 小字节序 |
a2A4504-27g5cBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A4504-27g5mBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A4504-42cc | 4096 | 小字节序 |
a2A4504-42cm | 4096 | 小字节序 |
a2A4508-6gcBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A4508-6gcPRO | 4096 | 大字节序 |
a2A4508-6gmBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A4508-6gmPRO | 4096 | 大字节序 |
a2A4508-20ucBAS | 4096 | 小字节序 |
a2A4508-20ucPRO | 4096 | 小字节序 |
a2A4508-20umBAS | 4096 | 小字节序 |
a2A4508-20umPRO | 4096 | 小字节序 |
a2A5320-7gcBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A5320-7gcPRO | 4096 | 大字节序 |
a2A5320-7gmBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A5320-7gmPRO | 4096 | 大字节序 |
a2A5320-23ucBAS | 4096 | 小字节序 |
a2A5320-23ucPRO | 4096 | 小字节序 |
a2A5320-23umBAS | 4096 | 小字节序 |
a2A5320-23umPRO | 4096 | 小字节序 |
a2A5320-34g5cBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A5320-34g5mBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A5320-52cc | 4096 | 小字节序 |
a2A5320-52cm | 4096 | 小字节序 |
a2A5328-4gcBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A5328-4gcPRO | 4096 | 大字节序 |
a2A5328-4gmBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A5328-4gmPRO | 4096 | 大字节序 |
a2A5328-15ucBAS | 4096 | 小字节序 |
a2A5328-15ucPRO | 4096 | 小字节序 |
a2A5328-15umBAS | 4096 | 小字节序 |
a2A5328-15umPRO | 4096 | 小字节序 |
a2A5328-22g5cBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A5328-22g5mBAS | 4096 | 大字节序 |
a2A5328-35cc | 4096 | 小字节序 |
a2A5328-35cm | 4096 | 小字节序 |
acA640-121gm | 512 | 大字节序 |
acA640-300gc | 512 | 大字节序 |
acA640-300gm | 512 | 大字节序 |
acA640-750uc | 512 | 小字节序 |
acA640-750um | 512 | 小字节序 |
acA720-290gc | 512 | 大字节序 |
acA720-290gm | 512 | 大字节序 |
acA720-520uc | 512 | 小字节序 |
acA720-520um | 512 | 小字节序 |
acA800-200gc | 512 | 大字节序 |
acA800-200gm | 512 | 大字节序 |
acA800-510uc | 512 | 小字节序 |
acA800-510um | 512 | 小字节序 |
acA1280-60gc | 512 | 大字节序 |
acA1280-60gm | 512 | 大字节序 |
acA1300-60gc | 512 | 大字节序 |
acA1300-60gm | 512 | 大字节序 |
acA1300-60gmNIR | 512 | 大字节序 |
acA1300-75gc | 512 | 大字节序 |
acA1300-75gm | 512 | 大字节序 |
acA1300-200uc | 512 | 小字节序 |
acA1300-200um | 512 | 小字节序 |
acA1440-73gc | 512 | 大字节序 |
acA1440-73gm | 512 | 大字节序 |
acA1440-220uc | 512 | 小字节序 |
acA1440-220um | 512 | 小字节序 |
acA1600-20gc | 512 | 大字节序 |
acA1600-20uc | 512 | 小字节序 |
acA1600-60gc | 512 | 大字节序 |
acA1600-60gm | 512 | 大字节序 |
acA1920-25gc | 512 | 大字节序 |
acA1920-25gm | 512 | 大字节序 |
acA1920-25uc | 512 | 小字节序 |
acA1920-25um | 512 | 小字节序 |
acA1920-40gc | 512 | 大字节序 |
acA1920-40gm | 512 | 大字节序 |
acA1920-40uc | 512 | 小字节序 |
acA1920-40ucMED | 4096 | 小字节序 |
acA1920-40um | 512 | 小字节序 |
acA1920-40umMED | 4096 | 小字节序 |
acA1920-48gc | 512 | 大字节序 |
acA1920-48gm | 512 | 大字节序 |
acA1920-50gc | 512 | 大字节序 |
acA1920-50gm | 512 | 大字节序 |
acA1920-150uc | 512 | 小字节序 |
acA1920-150um | 512 | 小字节序 |
acA1920-155uc | 512 | 小字节序 |
acA1920-155ucMED | 4096 | 小字节序 |
acA1920-155um | 512 | 小字节序 |
acA1920-155umMED | 4096 | 小字节序 |
acA2000-50gc | 512 | 大字节序 |
acA2000-50gm | 512 | 大字节序 |
acA2000-165uc | 512 | 小字节序 |
acA2000-165um | 512 | 小字节序 |
acA2040-25gc | 512 | 大字节序 |
acA2040-25gm | 512 | 大字节序 |
acA2040-25gmNIR | 512 | 大字节序 |
acA2040-35gc | 512 | 大字节序 |
acA2040-35gm | 512 | 大字节序 |
acA2040-55uc | 512 | 小字节序 |
acA2040-55um | 512 | 小字节序 |
acA2040-90uc | 512 | 小字节序 |
acA2040-90um | 512 | 小字节序 |
acA2040-90umNIR | 512 | 小字节序 |
acA2040-120uc | 512 | 小字节序 |
acA2040-120um | 512 | 小字节序 |
acA2440-20gc | 512 | 大字节序 |
acA2440-20gm | 512 | 大字节序 |
acA2440-35uc | 512 | 小字节序 |
acA2440-35ucMED | 4096 | 小字节序 |
acA2440-35um | 512 | 小字节序 |
acA2440-35umMED | 4096 | 小字节序 |
acA2440-75uc | 512 | 小字节序 |
acA2440-75ucMED | 4096 | 小字节序 |
acA2440-75um | 512 | 小字节序 |
acA2440-75umMED | 4096 | 小字节序 |
acA2500-14gc | 512 | 大字节序 |
acA2500-14gm | 512 | 大字节序 |
acA2500-14uc | 512 | 小字节序 |
acA2500-14um | 512 | 小字节序 |
acA2500-20gc | 512 | 大字节序 |
acA2500-20gcMED | 512 | 大字节序 |
acA2500-20gm | 512 | 大字节序 |
acA2500-20gmMED | 512 | 大字节序 |
acA2500-60uc | 512 | 小字节序 |
acA2500-60um | 512 | 小字节序 |
acA3088-16gc | 512 | 大字节序 |
acA3088-16gm | 512 | 大字节序 |
acA3088-57uc | 512 | 小字节序 |
acA3088-57ucMED | 4096 | 小字节序 |
acA3088-57um | 512 | 小字节序 |
acA3088-57umMED | 4096 | 小字节序 |
acA3800-10gc | 512 | 大字节序 |
acA3800-10gm | 512 | 大字节序 |
acA3800-14uc | 512 | 小字节序 |
acA3800-14um | 512 | 小字节序 |
acA4024-8gc | 512 | 大字节序 |
acA4024-8gm | 512 | 大字节序 |
acA4024-29uc | 512 | 小字节序 |
acA4024-29um | 512 | 小字节序 |
acA4096-11gc | 512 | 大字节序 |
acA4096-11gm | 512 | 大字节序 |
acA4096-30uc | 512 | 小字节序 |
acA4096-30ucMED | 4096 | 小字节序 |
acA4096-30um | 512 | 小字节序 |
acA4096-30umMED | 4096 | 小字节序 |
acA4096-40uc | 512 | 小字节序 |
acA4096-40ucMED | 4096 | 小字节序 |
acA4096-40um | 512 | 小字节序 |
acA4096-40umMED | 4096 | 小字节序 |
acA4112-8gc | 512 | 大字节序 |
acA4112-8gm | 512 | 大字节序 |
acA4112-20uc | 512 | 小字节序 |
acA4112-20ucMED | 4096 | 小字节序 |
acA4112-20um | 512 | 小字节序 |
acA4112-20umMED | 4096 | 小字节序 |
acA4112-30uc | 512 | 小字节序 |
acA4112-30ucMED | 4096 | 小字节序 |
acA4112-30um | 512 | 小字节序 |
acA4112-30umMED | 4096 | 小字节序 |
acA5472-5gc | 512 | 大字节序 |
acA5472-5gm | 512 | 大字节序 |
acA5472-17uc | 512 | 小字节序 |
acA5472-17ucMED | 4096 | 小字节序 |
acA5472-17um | 512 | 小字节序 |
acA5472-17umMED | 4096 | 小字节序 |
boA1936-400cc | 4096 | 小字节序 |
boA1936-400cm | 4096 | 小字节序 |
boA2448-250cc | 4096 | 小字节序 |
bo2448-250cm | 4096 | 小字节序 |
boA2832-190cc | 4096 | 小字节序 |
bo2832-190cm | 4096 | 小字节序 |
boA4096-93cc | 4096 | 小字节序 |
boA4096-93cm | 4096 | 小字节序 |
boA4096-180cc | 4096 | 小字节序 |
bo4096-180cm | 4096 | 小字节序 |
boA4112-68cc | 4096 | 小字节序 |
boA4112-68cm | 4096 | 小字节序 |
boA4500-45cc | 4096 | 小字节序 |
boA4500-45cm | 4096 | 小字节序 |
boA4504-100cc | 4096 | 小字节序 |
boA4504-100cm | 4096 | 小字节序 |
boA5120-150cc | 不支持 LUT 功能 | 不适用 |
boA5120-150cm | 不支持 LUT 功能 | 不适用 |
boA5120-230cc | 不支持 LUT 功能 | 不适用 |
boA5120-230cm | 不支持 LUT 功能 | 不适用 |
boA5320-150cc | 4096 | 小字节序 |
boA5320-150cm | 4096 | 小字节序 |
boA5328-100cc | 4096 | 小字节序 |
boA5328-100cm | 4096 | 小字节序 |
boA6500-36cc | 4096 | 小字节序 |
boA6500-36cm | 4096 | 小字节序 |
boA8100-16cc | 4096 | 小字节序 |
boA8100-16cm | 4096 | 小字节序 |
boA9344-30cc | 不支持 LUT 功能 | 不适用 |
boA9344-30cm | 不支持 LUT 功能 | 不适用 |
boA9344-70cc | 不支持 LUT 功能 | 不适用 |
boA9344-70cm | 不支持 LUT 功能 | 不适用 |
boA13440-17cm | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
daA720-520uc | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
daA720-520um | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
daA1280-54uc | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
daA1280-54um | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
daA1440-220uc | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
daA1440-220um | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
daA1600-60uc | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
daA1600-60um | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
daA1920-15um | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
daA1920-30uc | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
daA1920-30um | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
daA1920-160uc | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
daA1920-160um | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
daA2448-70uc | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
daA2448-70um | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
daA2500-14uc | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
daA2500-14um | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
daA3840-45uc | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
daA3840-45um | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
dmA720-290gc | 4096 | 大字节序 |
dmA720-290gm | 4096 | 大字节序 |
dmA1440-73gc | 4096 | 大字节序 |
dmA1440-73gm | 4096 | 大字节序 |
dmA1920-51gc | 4096 | 大字节序 |
dmA1920-51gm | 4096 | 大字节序 |
puA1280-54uc | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
puA1280-54um | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
puA1600-60uc | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
puA1600-60um | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
puA1920-30uc | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
puA1920-30um | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
puA2500-14uc | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
puA2500-14um | 不支持 LUT 功能 | 不支持 LUT 功能 |
r2L2048-29gc | 4096 | 大字节序 |
r2L2048-58gm | 4096 | 大字节序 |
r2L2048-62cc | 4096 | 小字节序 |
r2L2048-62g5c | 4096 | 大字节序 |
r2L2048-172cm | 4096 | 小字节序 |
r2L2048-172g5m | 4096 | 大字节序 |
r2L4096-14gc | 4096 | 大字节序 |
r2L4096-29gm | 4096 | 大字节序 |
r2L4096-42cc | 4096 | 小字节序 |
r2L4096-42g5c | 4096 | 大字节序 |
r2L4096-84cm | 4096 | 小字节序 |
r2L4096-84g5m | 4096 | 大字节序 |
r2L8192-200cm | 4096 | 大字节序 |
r2L16384-120cm | 4096 | 大字节序 |
示例代码#
// ** Replacing individual LUT entries **
// The following lookup table causes an inversion of the pixel values
// (bright -> dark, dark -> bright)
// Only applies to cameras with a maximum pixel bit depth of 12 bit
for (int i=0; i<4096; i+=8)
{
camera.LUTIndex.SetValue(i);
camera.LUTValue.SetValue(4095-i);
}
// Enable the LUT
camera.LUTEnable.SetValue(true);
// ** Replacing all LUT entries in a single operation **
// The following lookup table inverts the pixel values
// (bright -> dark, dark -> bright)
// Only applies to cameras with a maximum pixel bit depth of 12 bit
// Note: This is a simplified code sample.
// You should always check the camera interface and
// the endianness of your system before using LUTValueAll.
// For more information, see the 'LUTValueAll' code sample
// in the pylon API Documentation.
uint32_t lutValues[4096];
for (int i=0; i<4096; i+=8)
{
lutValues[i] = 4095-i;
}
camera.LUTValueAll.SetValue(lutValues);
// Enable the LUT
camera.LUTEnable.SetValue(true);
此示例代码仅适用于 C++ 语言。
您也可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。