跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

预防措施和清洁 (Basler Camera Lights)#

在使用 Basler Camera Light之前,请仔细阅读本主题中的信息。

预防措施#

警告 — 触电危险

使用未经批准的电源可能会导致触电,从而可能造成严重伤害或死亡。

  • 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 要求的电源。
警告 — 触电危险

用湿手连接或断开光源设备和线缆可能会导致触电。

  • 请勿用湿手连接或断开组件。
警告 — 火灾/电击危险

擅自拆卸或改装产品可能会导致火灾或触电。

  • 请勿拆卸或改装产品。
警告 — 火灾/电击危险

在接通电源的情况下连接或断开光源线缆可能会导致电路损坏、小火花引起火灾或发答触电。

  • 仅在关闭电源后才能连接或断开光源线缆。
警告 — 火灾/电击危险

产品接触水可能会引起火灾和/或触电。

  • 确保产品不要接触水或任何其他液体。
警告 — 火灾/电击危险

损坏产品线缆可能会导致火灾和/或触电。

  • 在移动产品之前,请断开所有线缆。
警告 — 火灾/电击危险

拉扯电缆可能会造成损坏并引起火灾或触电。

  • 请勿以拉扯的方式断开线缆。
警告 – 火灾隐患

在检测到烟雾、变热、气味、噪音等之后继续使用产品可能会引起火灾和/或触电。

  • 立即停止使用产品并关闭电源。
警告 – 火灾隐患

Ingress or insertion of foreign substances into the housing may cause product failure or fire.

  • 防止异物进入外壳。
警告 – 火灾隐患

使用错误的材料清除电极上的灰尘或其他异物可能会引起火灾。

  • 要去除灰尘或其他异物,请关闭电源并仅使用干布擦拭。
警告 — 烫伤危险

该产品会产生高温。在产品开启时或关闭后立即触摸产品可能会导致烫伤。

  • Do not touch the product while it is turned on or immediately after it has been turned off.
  • 如果要在狭窄空间内使用产品,请使用风扇或其他通风设备进行冷却。
警告 — 眼睛受伤危险

LED 光辐射可能会导致角膜或视网膜损伤。

  • 切勿直视 LED 灯。
注意 — 操作不当可能会损坏产品。

操作不当可能会导致产品故障。

  • 您必须小心操作产品。
  • 请勿摔落产品或使其遭受机械冲击。
注意 — 产品失灵

将产品线缆与高压线或电源线捆绑在一起可能会导致产品失灵。

  • 安装线缆时请留出足够的空间。
注意 — 产品故障

未按照说明使用线缆可能会导致产品故障。

  • 为产品接线时,请勿使线缆的弯曲度超过其自然弯曲半径或将电缆挤压到狭窄的空间中。
注意 — 产品故障

短路会影响产品并可能导致产品故障。

  • 请勿故意将正负输出端子短路。
注意 — 电压错误可能会损坏产品。

以超出输入电压安全范围的电压使用产品可能会损坏产品。

  • 仅向产品提供输入电压安全范围内的电压。

清洁光源#

注意 — 不适当的清洁剂可能会损坏产品。
  • 使用不适当的清洁剂可能会导致产品表面变色或损坏。

  • 请勿使用有机溶剂(例如,涂料稀释剂或苯)擦拭产品。

  • 用稀释的中性洗涤剂轻轻擦拭产品。