提供散热 (boost)#
一般准则#
由于每个安装条件都是独一无二的,因此 Basler 仅提供以下一般准则:
- 提供足够的散热措施。适当的措施包括以下几种:
- 将相机安装在坚固的导热元件上。接触面应保持平整。如果表面不平整,在相机和接触表面之间贴上导热箔。
- Attach appropriate cooling elements to the camera. Basler offers suitable heat sinks that can be purchased individually or combined with other accessories in the Basler CXP-12 Evaluation Kit boost.
- 让气流通过相机。
- 考虑在相机上安装大镜头,这是一种有效的散热方法。
- 该相机提供 Device Temperature 功能。此功能使您可以通过 pylon API 监视设备的温度。
- 如果要检查相机温度,可以使用温度测量点直接在相机外壳上进行测量。
信息
请记住,更高的帧速率会增加功耗,从而导致更高的相机温度。