跳转到内容

提供散热 (dart)#

您必须提供足够的散热以保持 Basler dart 相机模块的温度在指定范围内。

一般准则#

由于每个安装条件都是独一无二的,因此 Basler 仅提供以下一般准则:

  • 将镜头安装在相机模块上。
  • 使用适当的温度测量点监控相机模块的温度。
  • 所有 dart 相机模块的主板四角都有四个孔,用于安装模块。您也可以利用这些开孔来散热。
  • 根据具体 dart 机型,使用了不同的部件来散热:

    • 裸板机型:开孔处带有金属边框,用于将热量散发到所连接的金属元件。
    • S 口CS 口机型:四个孔中装有铆钉。这些铆钉可用于将热量散发到所连接的金属元件中。使用孔或铆钉的方式取决于系统的设计。在所有情况下,都应该确保孔或铆钉与系统中的金属元件接触良好。这样,热量可以散发到金属元件上。

    dart 铆钉

提供散热的示例:

  • 使用风扇在相机模块上提供气流是一种有效的散热方法。
  • 相机正面连接至安装板。通过铆钉、相机前面板和安装板散热。

    dart 散热器示例 1

  • 相机后部连接至安装板。通过铆钉和安装板散热。

    dart 散热器示例 2

温度测量点#

dart USB 3.0#

裸板型号#

dart USB 3.0 裸板机型温度测量点

S 口和 CS 口型号#

dart USB 3.0 S 口和 CS 口机型温度测量点

返回顶部