跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

新增内容#

此版本的 Basler 产品文档包含改进和小的修正。

Basler 镜头与 Light Control#

已添加或修订以下主题以反映新的镜头和光源功能:

  • Basler Lights:本主题经过修订,现已介绍带有集成控制器的新款 Basler 光源及其智能光源控制(ILC)功能。
  • 新增 Partner Motorized Lenses:本主题介绍用于自动对焦应用的电动镜头。
  • 新增 Partner Liquid Lenses:本主题介绍用于自动对焦应用的液体透镜。
  • 新增 Peripheral Devices Control 功能:本主题介绍用于外设控制的最新固件功能。
  • 新增 Optic Control 功能:本主题介绍最新固件的光学控制功能。
  • 新增 Basler Sync Cables:本主题概述用于连接相机、光源和镜头的全新 Basler 同步电缆。Light Sync Cables、Lens Sync Cables 和 Vision Sync Cables 将在独立的主题中进行介绍。
  • Basler SLP Strobe Controller:本主题已更新,反映了该控制器在 Basler 照明产品组合中的修订后定位。它现在主要用于传统照明设置以及需要外部 Light Control 的用例。
  • Light Control (ace U/L):本主题介绍不包含 Peripheral Devices Control 功能的传统固件相机的 Light Control 功能。
  • Light Control:本主题介绍固件包含 Peripheral Devices Control 功能的相机的 Light Control 功能。

Basler Vision Connector#

  • 文档已更新至 Basler Vision Connector 2.1.0 版本。有关更改的完整列表,请参见 Basler Vision Connector 2.1.0 Release Notes。
  • 此外,Basler Vision Connector 文档也已更新:
    • Roles and Access:本主题介绍 IT 管理员、自动化工程师、视觉工程师和操作员的任务以及所需的访问权限。
    • Reading a Barcode:本主题介绍如何通过 vTool 方案读取一个条形码并将解码后的文本传输到您的应用程序中。
    • 已在以下部分添加了内容: Basler Vision Connector 主题:
    • Workflow Description:本部分介绍如何在 Basler Vision Connector Web UI 中采集第一张图像。
    • Troubleshooting:新增条目介绍了当未检测到相机、安装过程中发生错误、MQTT 用户无法访问 Basler Vision Connector 主题以及无法在 Web UI 中打开方案时应采取的操作。
    • Naming of Input Pins:引脚名称的用户自定义部分可以包含字母、数字和连字符。引脚名称中的流编号必须为 0。

全新的 OCR vTool#

文档中已添加新的 OCR vTool:

  • Free-Form OCR vTool:使您无需事先知道文本出现的位置即可检测单词和文本片段。
  • Pattern OCR vTool:使您能够检测预期文本布局或模式已知的单词和文本片段。

QSFP28 处理与清洁#

Transceiver Modules 部分已新增 Handling and Cleaning 主题。本主题介绍如何处理和清洁 QSFP28 模块和 MPO 电缆。这些说明适用于 racer 2 XL 相机、imaFlex 2 Dual 100 采集卡、100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28、Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m 以及 Cable Optical, MPO, 8x PC/F。

更改#

如需查看完整更改列表,请参见历史记录主题。