使用外部控制器操作 Basler 光源#
使用外部控制器时,Basler 光源仅支持以下控制模式:
外部控制模式
在外部控制模式下,外部 LED 控制器直接调节供应给光源的电流。
本主题介绍了在外部控制模式下(即配合外部 LED 控制器)操作 Basler 光源的接线并提供了一个示例电路图。有关其他光源控制模式,请参阅使用内部控制器操作 Basler 光源主题。
信息
有关您的灯具型号的电气要求,请参阅您的灯具的产品主题。
注意 – 在控制器中设置错误的电流值可能会损坏光源。
请务必按照光源主题中“电气规格”表所述配置最大电流和占空比。
警告 — 触电危险
在电源开启状态下连接 Basler 光源可能会导致触电、火灾或光源损毁。在连接 Basler 光源之前,请务必确保电源已关闭。
I/O 连接器引脚分配(外部控制模式)#
注意 – 引脚连接错误可能会破坏灯具。
请务必按照下表所述连接引脚。接线不正确可能会损坏光源。
| 引脚 | 外部控制器 (不带 ILC) | 外部控制器 (带 ILC) | 电缆 M8,轴向的线缆颜色 订货号:2200000898、2200000899、2200000900 |
|---|---|---|---|
| 1 | 未连接 | LED (+) | 棕色 |
| 2 | LED (+) | LED (-) | 白色 |
| 3(信号) | 未连接 | 未连接 | 蓝色 |
| 4 | 接地 / LED (-) | 未连接 | 黑色 |
| 5(仅适用于 M12) | 未使用 | 未使用 | - |
第 5 针仅用于配备 5 针接口的短波红外 (SWIR) 和紫外 (UV) 灯。 M12 连接器。
信息
有关不带智能光控(ILC)的 Basler 光源的信息,请点击此处下载 Basler 产品文档的离线发布版本
信息
有关如何将 Basler Light 连接到相机型号的信息,请参阅您的相机主题。您可以在 Area Can Cameras and Line Scan Cameras 部分找到您的相机主题。相机主题中的“Physical Interface”部分描述了 I/O 线路的总数、线路格式(opto-coupled 或 GPIO)以及引脚分配。
电路图#
连接带有 ILC 的光源#
下图显示了将外部控制器与带有 ILC(智能光控)的 Basler 光源配合使用时的典型示例电路。