跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

使用内部控制器操作 Basler Lights#

集成在带有智能灯光控制(ILC)的 Basler Light 中的内部控制器支持以下灯光控制模式:

这两种灯光控制模式使用相同的连接器引脚排列和引脚编号。信号引脚(引脚 3)的功能取决于所选的灯光设备运行模式(连续模式或选通模式)。

信息

Trigger Control Mode 和 Intelligent Light Control Mode 使用相同的连接器引脚排列和引脚编号。在大多数情况下,在这些模式之间切换无需重新接线。有关在哪些情况下需要重新接线的详细信息,请参阅 Basler Lights 主题中的 Pin Assignment Changes in Light Revision 05 小节。

I/O 接口引脚分配#

信息

有关如何将 Basler Light 连接到相机型号的信息,请参阅您的相机主题。您可以在 Area Can Cameras and Line Scan Cameras 部分找到您的相机主题。相机主题中的“Physical Interface”部分描述了 I/O 线路的总数、线路格式(opto-coupled 或 GPIO)以及引脚分配。

连接器引脚编号#

Basler 光源连接器引脚编号

信息

Basler SWIR 和 Basler UV 光源配备 M12 5 针连接器,而所有其他 Basler 光源均使用 M8 4 针连接器。尽管连接器类型不同,但两者在安装时使用相同的引脚排列。

使用了以下来自 CONEC 的连接器型号:

  • M12 5 针连接器(Basler SWIR 和 UV Lights):货号 43-01013
  • M8 4 针连接器(所有其他 Basler Lights):货号 42-01033

Trigger Control Mode#

在 Trigger Control Mode 下,灯光直接对施加到信号引脚(引脚 3)上的电触发信号做出反应。根据接线情况,灯光可以连续运行或在触发选通模式下运行。由于不需要协议通信,因此可以实现极短的脉冲持续时间和最小的延迟。

触发信号可以由相机输出(例如ExposureActive 、 UserOutput)或其他外部触发源提供。

触发控制模式部分提供了Basler Light内部控制器在连续操作或触发频闪操作中的应用示例电路图和连接信息。

信息

有关您的灯具型号的电气要求,请参阅您的灯具的产品主题。

引脚分配(Trigger Control Mode)#

引脚分配取决于您是持续操作灯光还是以频闪灯模式操作灯光。

注意 – 引脚连接错误可能会破坏灯具。

确保按照下表所述连接引脚。如果不按规定连接它们,可能会损坏灯具。

引脚 连续运行 频闪模式(无 ILC) 频闪模式(带可换镜头切换) 电缆 M8,轴向的线缆颜色
订货号:2200000898、2200000899、2200000900
1 24 VDC 24 VDC 24 VDC 棕色
2 未连接 未连接 未连接 白色
3(信号) 24 VDC 触发源 (5–24 VDC) 触发源(2.4–24 VDC) 蓝色
4 接地 / LED (-) 接地 / LED (-) 接地 / LED (-) 黑色
5 未使用 未使用 未使用 -

第 5 针仅用于配备 5 针接口的短波红外 (SWIR) 和紫外 (UV) 灯。 M12 连接器。

连续工作模式图#

下图显示了在触发控制模式和连续工作模式下工作的灯的典型接线图。

要使灯持续工作,请将信号引脚(引脚 3)永久连接到 24VDC。这样可以保持触发输入有效,LED 灯将持续亮起。

持续照明操作

选通工作模式图#

以下电路图显示了光源在 Trigger Control Mode 和选通工作模式下运行的典型接线图。

对于由 NPN sinking (open-collector) 输出提供触发信号的选通工作模式,该线路将通过一个上拉电阻拉高。如果使用的是带 ILC(智能光源控制)的 Basler 光源,Basler 相机 GPIO 的上拉电阻就足够了。否则,需要一个外部电阻(>=3V3 VDC)。

带 NPN Sinking 输出的触发光源

如果触发信号由 PNP sourcing output 提供且该输出不是推挽驱动器,请通过添加下拉电阻确保低电平降至 1 VDC 以下。

带 PNP Source 的触发光源

智能 Light Control 模式#

在智能光源控制模式下,兼容的相机通过 SLP 协议控制光源。相机通过 Basler Light Control 功能管理触发、时序、亮度设置、诊断和监测功能。与 Trigger Control Mode 不同,正常运行不需要直接的触发信号。

信息

有关您的光源型号的电气要求,请参见您的 Basler Light 产品主题。

信息

智能光源控制模式仅适用于特殊光源型号。您需要配备智能光源控制 (ILC) 的 Basler Light 才能使用智能光源控制模式。如有疑问,请联系您的当地支持部门。

引脚分配(Intelligent Light Control Mode)#

引脚 Intelligent Light Control
Mode
(ILC Only)
电缆 M8,轴向的线缆颜色
订货号:2200000898、2200000899、2200000900
1 24 VDC 棕色
2 未连接 白色
3(信号) SLP 信号(线 3) 蓝色
4 接地 黑色
5(仅适用于 M12) 未使用 -

电路图(Intelligent Light Control Mode)#

智能 Light Control 模式

在 Trigger Control Mode 和 Intelligent Light Control Mode 之间切换#

Trigger Control Mode 和智能光源控制模式使用相同的接线。因此,您可以在两种光源控制模式之间切换,而无需修改物理连接。

信息

overdrive 功能既可在智能光源控制 (ILC) 模式下使用,也可在 Trigger Control Mode 下使用。在这些模式之间切换时,任何已配置的 overdrive 设置将保持激活状态,从而无需重新配置参数。

虽然 overdrive 在两种 Operating Mode 下均可用,但 Trigger Control Mode 能够实现比智能光源控制 (ILC) 模式更高的闪光频率,使其特别适合需要快速光脉冲的高速应用。

为确保安全运行,集成的保护机制会持续监测运行条件并防止 LED 损坏,即使在应用 overdrive 设置时也是如此。

要在 Trigger Control Mode 和智能光源控制模式之间切换:

默认情况下,Basler Light 在上电后会启动并进入 Trigger Control Mode。

当兼容的相机检测到光源(相机枚举)且 Light Control 功能启用时,光源将自动切换到智能光源控制模式。在此模式下,相机接管所有照明功能的控制。

要返回 Trigger Control Mode:

  1. 禁用 Light Control 功能,将其 BslLightDeviceOperationMode 参数至 Off.
  2. 保持线 3(信号)处于低电平状态至少 10 ms。

要切回智能光源控制模式:

  1. 启用 Light Control 功能,将其 BslLightDeviceOperationMode 参数至 On 并重新枚举光源设备。

信息

在使用 overdrive 功能后切回智能光源控制 (ILC) 模式时,系统由于底层系统设计会报告“DutyCycleOrPulseLength”错误。此行为是预期的,并不表示出现故障。该错误消息可以安全忽略。

信息

切换模式时,亮度和 overdrive 设置将被保留,并且在返回 Trigger Control Mode 后可能仍会影响光输出。

信息

设备状态监控功能以及多光照设置中的单独 Light Control 仅在智能 Light Control 模式下可用,而在触发控制模式下不受支持。

状态监控使用所谓的“心跳”信号,允许相机监控所连接光源设备的运行状态。该功能可检测通信故障并报告由光源提供的设备状态和错误条件。这使相机应用程序能够识别诸如光源设备断开连接、不可用或发生故障等问题,并做出相应的反应。

监控信息通过 SLP 通信通道从光源设备传输到相机。

更多信息#