跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

硬件安装 (USB Interface Card)#

本主题将指导您如何安装 Basler USB Interface Card。

安装#

警告 — 触电危险

在计算机接通电源的情况下安装接口卡可能会导致触电,可能会造成严重伤害或死亡。

  • 在安装接口卡之前,请关闭计算机和连接的设备,并从计算机上拔下所有电源线。
  • 通电前,请合上计算机机箱。
注意 – 静电放电可能会损坏电子组件。
  • 触摸接口卡之前,请将自身的静电耗散到地面(例如,通过触摸金属水龙头)。
  • 在安装过程中,请确保始终妥善接地,例如佩戴防静电腕带。

安装 Basler USB Interface Card 的步骤:

  1. 确保主机已关闭并从电源插座中拔出。
  2. 打开机箱。
  3. 确保有与接口卡匹配的 PCIe 插槽。如果没有空闲插槽,请使用合适的适配器。
  4. 卸下空闲 PCIe 插槽的金属托架盖。为此,拧松将托架固定到位的螺钉,然后将其从机箱中取出。将螺钉放在一旁。
  5. 抓住接口卡的支架,将其插入匹配的插槽。
  6. 使用您在步骤 4 中卸下的螺钉来固定接口卡的支架。

    信息

    通常,通过 PCIe 连接 USB 接口卡即可提供足够的电量来运行 Basler USB 相机。如果您的 PCIe 接口无法提供充足的电量,请通过 SATA 电源接口供电。请注意,Basler USB Interface Card, 1HC, 10G, 2 Port 不配备 SATA 电源接口。

  7. 合上机箱。

  8. 插入计算机的电源线。