在不同用例中实现最佳色彩还原#
Basler 彩色相机旨在开箱即可提供出色的图像Quality。但是,不同的用例需要不同的优化。本文介绍了四个常见的用例,并展示了如何配置您的 Basler 相机,以在色彩准确度、图像噪声或跨设备视觉一致性方面实现最佳结果。
用例 1:具有最小色差的校准色彩#
当色彩准确度至关重要时(例如在Quality检测、医疗成像或数字归档中),Basler 相机提供了一个强大的起点。
默认行为:
Basler 相机在出厂时已进行了色彩校准。在许多情况下,选择合适的 Light Source Preset 将取得非常好的结果。请确保在选择了光源预设后执行 白平衡校正。
高级校准:
如果色彩设置仍不满足您的要求,Basler 建议使用 pylon Viewer 中的 Color Calibrator 工具执行完整的色彩校准。该工具可校准整个相机成像系统,以在 sRGB 色彩空间中实现最佳性能,即包含红外截止滤光片、镜头和照明。
此校准的结果:在 LAB 色彩空间中具有高精度、可重复的色彩以及较低的 Delta E 值 (dE2000),从而实现最佳的色度结果。下图显示了用例 1 中获得的结果与 用例 2 中获得的结果的对比:
- 左侧:已校准的色彩,但噪声较高。这非常接近人眼看到的色彩。
- 右侧:原始色彩,噪声较低。由于缺少 Gamma 校正,暗场很难区分。

用例 2:最低图像噪声 – 不需要色彩准确度#
在通过算法执行图像分析的机器视觉任务中(例如斑点检测、OCR - 光学字符识别、分拣),Noise Reduction 比色彩准确度更重要。
挑战:
在标准 sRGB 模式下,应用 Gamma 校正来模仿人眼视觉。虽然对色彩准确度至关重要,但 Gamma 会增加感知噪声,尤其是在较暗的图像区域中。
解决方案:
要获取相机的原始图像数据,请按以下步骤操作:
- 在 ace 经典的 / ace U 型号:
加载ColorRaw用户集。有关更多信息,请参见 User Set 主题中找到有关突发图像采集的更多信息。 - 在 ace 2 型号上:
- 设置
ColorSpace参数至Off关闭 Gamma 和色彩校准。 - 确保
ColorTransformationEnable和ColorAdjustmentEnable参数也设置为Off.
这显着降低了噪声,同时保留了原始色彩数据,非常适合基于机器的图像处理。上图显示了用例 1 和用例 2 的结果。
用例 3:匹配不同相机型号的色彩外观#
当更换停产的相机或集成第三方相机时,您可能需要您的 Basler 相机匹配另一个相机型号的色彩输出。
信息
Basler 的校准工具针对绝对准确性和一致性进行了优化,而不是用于模仿其他设备。
工作原理
若要手动匹配另一个相机型号的色彩输出:
- 使用彩色色卡,通过两台相机拍摄一张参考图像。
- 分析并比较白平衡、Gamma 曲线和色彩校正。
- 相应地调整您的 Basler 相机设置。
局限性:
上述步骤均为手动操作且耗时较长,结果可能会因传感器技术和光学组件的不同而有所差异。尽管在某些情况下这是一种可行的方法,但它并不总是一个实用或可靠的解决方案。
用例 4:在多个 Basler 相机之间保持一致的色彩外观#
对于采用多相机设置的应用(例如立体视觉或产品跟踪),一致的图像外观非常重要。
为了在多个 Basler 相机之间获得一致的色彩外观:
- 严格按照要求配置参考相机(即正确配置色彩校正、Gamma、饱和度设置等)。有关更多信息,请参见Color Calibrator主题。
- 将设置保存到 *.pfs 文件中。
有关更多信息,请参见Loading and Saving Camera Parameters主题。 - 将相同的配置设置应用于同一型号的所有其他相机。
即使是相同的型号,由于以下因素,也可能会产生一些不可避免的差异:
- 红外截止滤光片公差:截止波长可能会偏移 ±10 nm;这会对红色通道的灵敏度产生影响。
- 传感器滤光片差异:传感器的滤光片批次可能会产生略有不同的 RGB 比率。
- 镜头透射光谱:镜头上的防反射涂层在色彩透射方面可能会略有差异。
为了协调相机的输出:
- 对每台相机分别执行白平衡校准。
所有相机使用相同的光照条件和中性目标(例如灰卡)。
所有相机使用相同的真实场景,即相同的视野、相同的工作距离等。
如果您使用 Balance White Auto 功能,请确保 Auto Function ROI 位于您的灰色目标上。
在大多数情况下,调整白平衡应该就足够了。通常情况下,使用/调整 Color Transformation 功能或 Color Adjustment 功能并非必需,且考虑到其复杂性,通常不值得花费额外的工作量。
通过根据您的用例调整相机配置,您可以获得最佳的图像效果,无论您是针对人类视觉、机器分析还是跨系统一致性进行优化。
有关所提及工具的更多信息,请参阅 Basler 网站上的 Software Downloads 部分,或联系 Basler Support。