跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

GigE 相机在 Camera vTool 中不可见#

问题#

您正在使用 pylon Workbench 并尝试将相机分配给 Camera vTool,但它没有出现在相机列表中。然而,它在 pylon Viewer 中是可见的。

在 vTool 中未找到 GigE 相机

解决方案#

检查相机的 IP 配置。子网掩码可能不匹配其连接的网络适配器,或者相机与网络适配器处于不同的子网。

pylon Viewer 采用与 pylon Workbench 不同的实现方式,并且会显示相机,因为它通过执行广播来查找并列出相机。而 Workbench 则不采用这种相机查找策略,只能找到与网络适配器处于同一子网中的相机。

正确 IP 配置的示例:

  • 相机 IP 地址:192.168.50.10 / 子网掩码:255.255.255.0
  • 网络适配器 IP 地址:192.168.50.1 / 子网掩码:255.255.255.0

有关如何进行正确 IP 配置的更多信息,请阅读 Basler 产品文档。

或者使用 pylon GigE Configurator 自动更改 IP 配置。

返回知识库文章