boost 相机 如何扩展 Basler boost V 输出线路的输出电压# Basler boost V 相机具有一条电隔离输出线路(Line 2)。 根据端接情况,高电平将为 2 或 4 VDC: 如果您需要驱动需要更高电压等级(例如 24 VDC 信号)的设备,则需要添加外部电路。 Basler 建议使用 NPN 晶体管,如下图所示: 晶体管的选择取决于所需的电流。 返回知识库文章 此页面是否有帮助? 感谢您的反馈意见! 感谢您的反馈!请使用以下内容帮助我们改进此页面